Belden推出新型安全I/O模块,用于保障高度自动化运行中的功能安全
密苏里州圣路易斯 - 2024年10月9日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)今天宣布,Lumberg Automation LioN系列将推出新的LioN-Safety I/O模块。这些模块旨在支持工业运营中的功能安全工作,简化了现有网络上安全和非安全相关数据的传输。
新的LioN-Safety I/O模块支持PROFIsafe和CIP安全协议,支持后者的型号预计将于2024年第四季度上市,并为制造商提供紧凑、坚固的产品,其设计独特,可以支持高度自动化运行所需的实时数据传输。Belden的安全解决方案可通过现有网络连接交换安全相关数据和诊断信息,从而节省宝贵的时间、资源和空间。
借助LioN-Safety I/O模块,用户可以从以下方面受益:
- 易于集成:通过传输安全数据和诊断的标准化设备描述文件,将模块集成到具有PROFIsafe或CIP Safety的PLC工程工具中,从而保护工人和机器。
- 最大的灵活性:连接安全输入/输出、非安全I/O和IO-Link信号,并与云端通信,以增加多用途性和功能性。
- 高性能的安全运行:在C级符合性和III级网载或CIP安全的应用中使用PROFINET/PROFIsafe I/O模块,并受益于德国莱茵TÜV认证,最高可达SIL 34类和e级性能(PLe)。
“随着工业自动化的增加,确保工厂工人安全的挑战和紧迫性日益加剧。”数据提取和防火墙产品管理总监Jeremy Friedmar说,“LioN-Safety I/O模块简化了基本安全和诊断信息的传输 - 从机器到机器和从机器到人 - 以保护工人以及机器本身,还有整个工厂环境。”
LioN-Safety I/O模块采用节省空间的紧凑型金属外壳设计,即使在汽车制造、包装消费品、机器制造、金属和物流等恶劣环境中也能确保耐用性和可靠性。
关于Belden
Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在Facebook、LinkedIn和Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
[受保护的电子邮件]
Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。