案例研究

亚特兰大勇士队和The Battery Atlanta - 所有其他智能体育场区的原型

Belden

随着特纳球场20年的租约即将到期,亚特兰大勇士队已准备好在佐治亚州科布县建立新主场。该特许经营机构没有翻新现有场地,而是选择投资一个全新的最先进场地,为球迷提供无与伦比的数字体验,这种体验甚至在他们进入球场之前就已经开始。


亚特兰大勇士队案例研究battery娱乐区随着拥有41,500个座位的SunTrust公园(现为Truist公园)计划的展开,棒球场将成为名为The Battery Atlanta的大型综合开发项目的核心。零售店、餐厅、豪华酒店、剧院和办公空间将环绕球场,为球迷创造一个全年娱乐的目的地。

 

除了是历史最悠久的连续经营特许经营机构外,The Battery Atlanta项目的完成将使勇士队成为唯一的特许经营机构,成为大规模、多用途开发项目的业主。

 

挑战

亚特兰大勇士队案例研究数据中心信息亭该特许经营机构旨在提供北美任何场馆的最佳无线体验,提供球迷所需的带宽,没有限制或延迟。由于现场活动的数据使用量是天文数字,拥有连接和网络容量是重中之重。

 

勇士队的18人IT团队秉承球迷至上的理念,但也在寻求降低网络复杂性。考虑到这一点,他们想出了“单一网络”法。这种方法的核心是高度可靠的布线基础设施,能够支持数以万计的设备、新兴应用和新技术,包括分布式天线系统 (DAS)、30个LED记分牌、1,250多个无线接入点和1,350多个屏幕,没有延迟或停机时间。

 

选择合适的供应商和解决方案是至关重要的,因为该团队依靠他们的1200万美元投资,通过比赛日的移动球迷购买、赞助和在场馆视频系统、互动亭和数字标牌上展示的广告位来产生经常性收入。

 

要求

糟糕的基础设施决策可能会严重影响这种规模的项目。考虑到开发的连接目标,施工管理公司JLL和American Builders建议Belden加入项目团队。JLL熟悉Belden的成本节约方法、基本经验和产品组合,并知道Belden将帮助保持项目的正常运行,所有安装和配置的网络连接都经过测试,并为开业日做好准备。

 

解决方案 

从机架和机柜到超过250英里的光纤线缆和500英里的10GXS 6A类电缆,以及光纤和铜缆连接,均已安装以支持:

  • 200GB互联网带宽
  • 5G蜂窝网络
  • 10,000个端口和800多个热点
  • 1,250多个无线接入点,随时随地连接
  • 雷达技术可捕捉球员数据旋转率、脚速和击球角度
  • 显示屏、交互式标牌、数字信息亭和记分牌
  • 特许摊位的POS系统
  • 用于数字票务和停车、移动入口/登记、交互式地图和目录以及座位升级的应用程序连接
  • 套件控制系统和显示器

在发现传统的现场安装插头无法与安装在户外显示器、无线接入点和安全摄像机上的外壳一起使用后,我们使用了Belden的REVConnect现场安装插头,因为它们提供了简单、可靠和通用的端接过程,而不受设备的影响。

 

对于AV应用,Belden的4K超高清媒体线缆可提供超过100米的4K内容,并100%屏蔽噪声干扰,以实现最佳性能。现场播放能力通过设计的摄像头实现,无需内部存储要求,即可提供即时直播。

 

亚特兰大勇士队案例研究光纤安全风扇

结果

每个设备和服务提供商都使用中央网络来代替多个不同的网络,以实现更简化的操作和增强的安全性。庞大的电缆和连接基础设施在幕后工作,以支持网络容量,无线网络使这种混合用途开发中从面向球迷的服务到商业交易的一切都得以实现。

 

在2017年4月的首场比赛中,SunTrust Park连接了10,708台设备,参与了23,831次会话,消耗了3,362GB数据,实现了团队提供北美任何场馆中最佳无线体验的承诺。当球队主场迎战时,勇士队继续提供精彩畅快的球迷体验,加深了球迷忠诚度,并为特许经营品牌增值。

 

亚特兰大勇士队案例研究控制室亚特兰大勇士队案例研究摄像头装置亚特兰大勇士队案例研究线缆管理