HB Communications与Belden合作提供沉浸式AV体验
HB Communications设计、构建和支持AV通信环境,改变组织连接和通信的方式。从视频协作和数字标牌到托管服务和现场活动支持,该公司的优势在于定制AV/IT集成。
挑战与要求
当HB决定翻新总部时,该公司重新设想了如何在整个组织中实施和集成AV技术。考虑到这一点,视听生态系统的想法应运而生:一种以真正影响业务的方式应用AV技术的整体方法。
员工们抓住创建先进AV环境的机会,以支持高价值的沟通和协作体验,并展示公司独特的技术应用和能力。作为扩展的跨职能团队,HB确立了他们对最先进环境的愿景,那就是旨在满足会议、即兴协作和面向现场或远程观众进行正式演示的需要。Hub是一个用于协作和活动的空间,位于中心,周围是几个相邻的工作区,专门用于小型会议、头脑风暴或特别讨论。
有关HB Communications托管服务和客户的实时数据将在新的网络运营中心展示,而现场内容工作室将支持内部AV制作和广播。
为了将愿景变为现实,HB有几个关键要求:
- 一个集中的易于使用的协作平台,适用于所有移动、桌面和现场用户
- 通过任何设备和在任何会议室快速无缝参加会议
- 通过个人设备或壁挂式触摸面板,快速方便地安排各个空间
- 简化远程用户的会议访问和会议室日程安排
- 改善员工与客户的沟通
- 为员工和客户增强品牌体验
- 通过现代化的工作场所展示能力
在此引用部分内容:“作为一家AV公司,我们太专注于客户的需求,而没有充分关注如何将技术解决方案应用于我们自己的组织。通过分析,我们发现了创新的机会,发现了员工的需要和需求,这推动了我们的技术决策。我们利用我们的技术专长来提高自己的沟通、协作和品牌体验,正如我们已经帮助许多客户所做的那样。”
-Daniel Barron,HB Communications品牌战略总监
解决方案
为了支持生态系统技术要求,HB需要一种面向未来的电缆和连接解决方案,该解决方案能够:
- 确保持续的正常运行时间
- 保证所有设备和内容的流畅、可靠的连接和集成(沉浸式视频墙、4K视频、环绕声、数字标牌等)
- 集成视听和 IT,实现总部和远程位置之间的实时24/7全天候连接
为了实现AV传输和视频切换,超过5,000英尺的Belden 4K超高清媒体线缆支持Crestron DigitalMedia系统,将集线器和其他空间连接到用作AV主干的中央框架。
还部署了Belden布线,以支持Biamp Dante音频网络系统传输低延迟、未压缩的IP音频网络。对于姊妹公司HB Live(租赁舞台设备),音响系统将在调音台上启动并通过一根线缆插入Biamp音频网络,以访问内置音频系统中的所有可用内容。
超过38,000英尺的Belden 10GX 6A类线缆和高密度连接可实现卓越的机械和电气性能,使HB的视听生态系统成为可能。Belden的REVConnect连接系统具有由理线器和线缆帽组成的通用核心,简化了端接过程。
在此引用部分内容:“REVConnect减少了工作现场的麻烦。理想情况下,端接完成后即进行测试。但是,如果安装人员的时间很紧,这一步骤有时会被推迟。线缆被拉出、端接并连接到终端设备上。如果设备不工作,安装人员必须从许多可能的原因中进行推理,以确认根本原因。有了REVConnect,我们可以消除不良的线缆端接。18个月以来,我们从未遇到过任何问题。”Brian Metcalf,HB Communications工程总监
技术人员很快就适应了新的端接方法,与标准RJ45连接器相比节省了大量时间。 “我们的员工对REVConnect的易用性充满信心,他们希望使用它。基于IP的应用程序有了很大的增长,特别是在电话会议和AV-over-IP方面。REVConnect提高了HB的生产力,这向我们的客户表明,他们可以通过类似的技术投资来获得同样的生产效率提高。”
结果
通过重新构想其总部并创建一个视听生态系统以实现无缝的内部和外部通信,HB Communications证明通过集成AV和IT技术几乎可以进行任何类型的协作。