在工厂运营中实现经济实惠的数字化转型
将计算智能引入OT网络边缘解锁了新一波的高级自动化功能,从预见设备需求的预测性维护到自动运行的智能机器人(例如,自动导引车)。
麻省理工科技评论杂志披露,目前有27%的制造工厂在生产中配备边缘计算,另有56%的工厂准备在未来两年内启动试点项目。
利用OpEdge将边缘计算引入自动化基础设施
Hirschmann OpEdge-8D为自动化基础设施带来了边缘计算功能,用于在当今互联的工业环境中处理大量运营数据。
作为强大的工业边缘网关,它允许任务关键型应用程序在网络边缘运行,使工厂能够快速将其积累的本地数据转换为有用的见解和行动。与Belden Horizon™控制台边缘编排集成之后,云托管设备管理、应用编排和安全远程访问功能都有可能得以实现。
OpEdge-8D平台旨在完善OT空间,易于使用和安装,以几种不同的方式支持应用部署,并可与许多系统和应用一起使用。
Belden和感应式自动化如何协同工作
为了帮助工业环境充分利用数字化转型的优势,Belden与工业自动化软件提供商Inductive Automation等行业参与者合作,提供解决方案,帮助工业环境完成其工业4.0之旅。
Inductive Automation的Ignition软件消除了在连接生产和IT时涉及的相关技术和经济障碍,因此工厂可以快速将伟大的想法变为现实。它可以在同一个平台上创建几乎所有类型的工业应用,包括SCADA、IIoT、MES(机器执行系统)等。
Ignition和Hirschmann的OpEdge系列相结合,可以通过三种方式为工业运营提供了经济实惠的数字化转型和边缘计算。
1. 加快实现价值
Belden Horizon控制台通过三项主要服务简化了OT网关、终端设备(如PLC和I/O)和边缘应用的接入、配置和维护:
- Belden Horizon Device Manager允许用户无缝地载入和配置Belden和ProSoft边缘网关。
- Belden Horizon边缘编排允许用户在Hirschmann OpEdge硬件机群上无缝部署和管理边缘应用(例如,Ignition容器)。
- Belden Horizon安全远程访问(SRA)允许用户远程访问和配置连接到Hirschmann网关的OT终端设备(例如,PLC和I/O)和在网关上运行的边缘应用(例如,访问在OpEdge上运行的Ignition实例)。
2. 降低维护成本
Belden Horizon控制台可帮助用户降低IIoT部署涉及的两种维护成本:
- 利用Belden Horizon控制台的SRA软件,可以减少OT终端设备关联的故障排除时间,该软件使技术人员能够远程连接到OT资产和应用,从而消除了前往现场的需要。Belden Horizon控制台还支持远程数据包采集,使网络工程师能够诊断棘手的网络相关问题。
- 由于Belden Horizon控制台能够提供对OT设备和边缘应用(如Ignition)的安全远程访问,并能同时更新多个Hirschmann OpEdge系统,因此可以降低与更新OT设备和边缘应用相关的机群管理成本。
3. 认证性能
OpEdge-8D是业界首批获得认证的Ignition边缘设备之一。由Inductive Automation针对与Ignition Edge软件完全兼容并准备对其进行预映射的设备授予该项认证。
这让您充满信心地启动Ignition软件,并轻松且经济实惠地扩展您的系统,以在边缘采集、处理和可视化大量关键运营数据。
探索我们的生态系统合作
我们与行业专家合作,将您与所需的产品和解决方案全部集中在一起,以简化项目复杂性,同时最大限度地提高数字化转型的商业价值和敏捷性。
详细了解我们与Inductive Automation的合作。
相关链接