取代Amazon Monitron:CloudRail支持无缝预测性维护
为了减少计划外停机时间和维护成本,工业制造商越来越依赖预测性维护等做法。预测性维护允许您的团队根据实际设备状态主动执行维护任务,而不是遵循基于时间表的固定维护计划。
如果您的生产现场使用Amazon Monitron系统来监控工业设备、分析传感器数据和预测设备故障,以此作为其预测性维护计划的一部分,那么您可能已经听说了以下的最新消息:Amazon Web Services (AWS) 这项用于工业设备状态监测的机器学习 (ML) 服务不再向新客户提供。
现有的Amazon Monitron客户将能够正常购买设备并使用该服务。亚马逊将在2025年7月之前继续销售设备,并提供五年设备保修,包括服务支持。AWS将继续投资于Amazon Monitron的安全性、可用性和性能改进,但不计划推出新功能。
因此,许多工业环境可能正在寻找一种收集设备数据的新方法,以实现状态监测、预测性维护、故障检测和资产管理等功能。
虽然AWS的这一消息似乎令人吃惊,但Belden的CloudRail是推动灵活的端到端设备监控的替代机会,这样您就可以继续提高工厂性能并随着需求的变化进行扩展。
Amazon Monitron的改造解决方案:Belden CloudRail
Belden的CloudRail解决方案可帮助工业公司使用IO-Link改造传统机器和设备。IO-Link是一种工业通信标准,可实现设备和控制系统之间的双向通信。CloudRail可连接振动传感器、温度传感器和其他类型的传感器(总计超过30,000个传感器),以简化工业数据采集和传输。
由于CloudRail提供无缝的OT到云连接,因此可以快速轻松地将情境化的OT数据连接到AWS云生态系统。只需几分钟的设置,传感器就能毫不费力地连接到 AWS IoT Core、AWS IoT SiteWise和AWS IoT Greengrass V2等AWS服务,以简化数据收集、处理和分析。
Belden CloudRail可为您的工厂带来什么
CloudRail将数据从工厂车间传输到您的智能工厂应用程序。
CloudRail支持不同的协议和标准,例如 OPC UA和Modbus,可与现代设备和现有机械配合使用,因此您可以优化已经进行的系统投资。
这样就形成了一个安全可靠的传感器到云系统,该系统受到持续监控、维护和更新,以支持当前和未来的工厂运营。而且,由于数据是在边缘进行本地规范化处理,并通过CloudRail以可消费格式发送,因此可避免出现孤岛现象,从而阻碍获取提高整个工厂效率所需的全面见解。
Belden CloudRail的显著特色
在您考虑将Belden CloudRail作为Amazon Monitron的替代选择时,我们希望您了解一些Belden CloudRail的功能:
- Belden提供从边缘到云的整体解决方案,涵盖您所需的一切:电缆、IO-Link主机、交换机、网关和设备管理软件。
- 作为独立于供应商的解决方案,它可以支持来自任何制造商的几乎任何类型的传感器,包括监控振动、温度、压力、能源使用等的传感器。
- CloudRail直接与AWS IoT SiteWise集成,以简化工业设备数据的数据采集、存储、组织和监控。借助AWS IoT SiteWise,您可以使用控制面板来直观显示近实时和历史设备数据,以及计算工业性能指标。利用集中化数据,您可以为BI报告和机器学习 (ML) 模型等分析提供支持,以优化运营。AWS IoT SiteWise还可以与AWS IoT TwinMaker等数字孪生平台集成,以集中处理与孪生实体相关联的传感器数据。
- CloudRail.Box Max设备通过为AWS IoT SiteWise Edge提供原生支持来支持边缘计算。它还使用AWS IoT Greengrass V2来支持本地预处理并生成警报。
准备好进行转换了吗?
如果您正在寻找Amazon Monitron的替代解决方案,请联系Belden。我们可以帮助您无缝改造您的Amazon Monitron设备,实施异常检测,以保证工厂设备的正常运行。
相关链接: