采用混合端接盒的革命性网络安装
虽然光纤曾被称为远距离连接不同地点的首选,但现在它越来越接近用户,逐渐渗透到建筑物和企业网络中。这一理念被称为“光纤下沉”架构。
从用户的角度来看,光纤下沉改善了服务和性能:人们可以放心地使用他们的设备,不会遇到停机或延迟。他们可以更快地下载和上传,享受清晰的流媒体传输并参与身临其境的体验。
然而,从光纤安装人员的角度来看,光纤渗透带来了一些部署挑战。
光纤下沉架构的安装要求
由于采用光纤下沉架构,基础设施正在迅速扩展,以支持更高的带宽和功率要求。具备按需扩展的能力是公司支持增长和新技术的唯一途径。
但是,让光纤更贴近用户需要更多的空间,而许多建筑物并没有多余的空间。每一平方英尺的水平和垂直空间都必须充分发挥其潜力。
随着越来越多的光纤得到部署,网络管理员和安装人员需要能够在狭小、紧凑和独特的空间内添加连接。密度对于优化平方英尺空间和控制运营成本至关重要。
许多支持用户连接的系统,如光纤网络终端(ONT)和分布式天线系统(DAS),现在必须部署在新的偏远位置。当它们被放置在这些位置以实现最佳性能时,可能难以获得,甚至是无法获得本地供电,即使这对于确保系统功能至关重要。
为了克服这一挑战,安装人员经常部署混合线缆,将光纤(数据)和铜缆(远程电源)结合在一条线缆中,以便系统可以安装在远离电信机房和不提供本地电源的空间中。然而,在这样做时,他们别无选择,只能将光纤和铜缆安装在一个机柜中,而这样将裸露的光纤和铜导体端接在同一空间内,会使其面临损坏风险。
由于线缆是从四面八方进入机柜的,因此密度和端接也难以管理。
在同一端接盒中正确端接光纤和铜缆
Belden注意到了这种安装方法的一个问题,我们的客户也注意到了。市场上没有一种机柜可以让他们在同一端接盒中妥当端接光纤和铜缆。
为了找到解决方案,我们首先与安装人员交谈,了解他们对混合端接盒的期望。我们听到了这样的意见:
- “我们需要来自尽可能多的方向的进线点。
- “必须保证密度。我们看到许多部署需要八根光纤和八根铜导体,有时甚至更多。”
- “我们希望铜缆在一边,光纤在另一边。”
随后我们就着手制作。这项工作的成果就是Belden的新型DuetConnect™混合端接盒。它允许安装人员在同一端接盒中端接光纤和铜缆,而不会影响性能,同时还能防止损坏。
了解DuetConnect混合端接盒
DuetConnect混合端接盒解决了安装人员告诉我们的现有端接盒的所有问题。
- 它使混合线缆端接变得简单、利落而高效。
- 它通过分隔光纤和铜缆最大限度地加强保护和性能。
- 它支持多个线缆进线点,提供了安装灵活性。
- 它保证了密度,每个模块最多可以容纳四根光纤和四根铜导体。
在未来增加网络密度很简单:网络管理人员只需将一个DuetConnect混合端接盒叠放在另一个端接盒上,即可快速轻松地扩展其光纤基础设施。叠放三个端接盒,安装人员就可以实现市场上最高的密度。
光纤和铜缆在同一端接盒中端接,同时还能保持分隔,因此不再需要返工。由于裸露的光纤受到保护,安装人员和网络管理人员无需担心解决铜导体造成的损坏问题,从而节省了时间。
DuetConnect混合端接盒的二合一设计还节省了宝贵的平方英尺空间。墙壁甚至可以用作混合线缆槽,可在墙上将混合线缆直接安装到接线盒或静压室空间内。
对于依赖无源光纤局域网(POLAN)的环境,机柜还可以充当物联网设备的端点。
如果您需要将电源和数据传输得更远,除了DuetConnect混合端接盒之外,我们还可以通过更多方式提供帮助。
了解有关DuetConnect混合端接盒的更多信息。