故障管理电力技术联盟:行业领导者的联合组织
国家电气规范(NEC)发布的2023版本引入了一种新型的电源电路:故障管理电源(FMP),也称为4类电源。
这些系统是如此独特和专业,以至于它们需要自己的代码部分。因此,NEC内部创建了一个新的分类,将4类标准化为一种改进的电力输送方式。在NEC内部,该技术被称为4类故障管理电源。在NEC之外,它也被称为分组能量传输(PET)、Digital Electricity™(DE)、脉冲电源和智能传输系统。
加速FMP的采用
故障管理电力系统已经部署在从酒店和体育场馆到学校、制造厂和公共交通机构的各种智能建筑和环境中。
随着我们帮助客户将更多设备连接到他们的网络,并获取、传输、编排和管理关键数据,Belden已经与Digital Electricity的创造者VoltServer合作,参与了几个成功的故障管理电源项目。
我们努力将此类项目变为现实的时候,得知其他电源技术领导者也在朝着同一个方向前进。我们想知道:我们能不能成立一个群体来共同加速创新,而不是单独努力推进故障管理电源的采用并帮助行业发现其好处?
为了最大限度地发挥影响力,我们与其他思想领袖共同组建了故障管理电源(FMP)技术联盟,该联盟于2024年4月正式宣布成立。该群体由包括Belden在内的五家行业领导者组成,他们联手倡导、促进和加速各自行业的故障管理电源采用。
故障管理电源技术联盟简介
故障管理电源技术联盟致力于推进故障管理电源技术的开发和采用,以提高电源系统的安全性、可靠性和效率。它还促进了在推进故障管理电源技术方面具有共同利益的组织、政府实体和利益相关者之间的协作和伙伴关系。
作为创始成员,Belden致力于加速FMP在迈向数字化转型的组织中的广泛采用和发展。
该联盟接受三个目标的塑造和指导:
- 我们希望通过团结起来,汇聚统一的声音,强调故障管理电源在许多行业中的优点和应用,从而引领行业。
- 我们希望通过为故障管理电源标准和法规做出贡献并提供我们的专业知识和见解来倡导行业标准。
- 我们希望通过帮助利益相关者了解故障管理电源技术的好处并提高对其变革潜力的认识来提供教育和培养意识。
定义故障管理电源
故障管理电源为电力输送带来了更高的智能水平,能够安全地管理和缓解故障状况。4类系统不是限制电源输出(电源可以提供多少功率),这是2类和3类系统的运行方式,而是限制故障事件期间可用的能量。
这是什么意思?为确保安全,发射器和接收器控制电力输送并持续监控故障。当水溅到4类电路上时,或者有人在操作中触摸暴露的4类电线时,会立即检测到故障(在几毫秒内)。系统会自动关闭以防止伤害。该技术使故障管理电源与2类和3类系统一样安全,甚至更安全。
4类电路提供低压电源的便利性和安全性,就像PoE(以太网供电)一样;然而,4类还提供接近20倍于PoE的功率或距离,为交流电源提供了安全的补充。4类电路也可以安装在与分类布线相同的路径和空间中。
为了验证是否符合NEC要求,必须对4类电路进行认证。在Belden的支持下,UL发布了UL 1400-2作为调查大纲(迈向标准的第一步),以定义评估4类电路布线的安全注意事项和标准。4类线缆电路将根据已发布的文件进行认证。
参与FMP
作为故障管理电源并将其纳入2023 NEC和UL认证的先驱,我们很自豪能够帮助同行就故障管理电源实现的成就进行实际对话。
因为我们希望创建一个充满活力的协作协会,FMP联盟正在积极招募来自各行各业的新成员。
要了解有关FMP联盟的更多信息,请访问www.fmpalliance.org或联系[电子邮件已隐藏]。