智能楼宇

释放POLAN的潜力:远程电源策略

Ron Tellas和Michael Bodzay
远程电源选项,包括2类、PoE和4类,使POLAN成为使用光纤时的可行选择,使其摆脱了传统的电源限制。

 

随着智能建筑不断部署更多的设备和技术,远程电源变得越来越普遍,也越来越重要。它可以从一个位置为您的网络(包括终端设备)提供所有必要的电力。

 

新技术的进步增加了可用功率并支持安全、高效和广泛地使用直流电(DC),器件和设备的安装不再受到交流插座位置的限制。相反,设备可以放置在任何需要的地方,无论是在路灯上方、停车场中、体育场上方还是屋顶上。

 

远程电源也使无源光LAN(POLAN)成为已经使用光纤的环境中更可行的选择。它将这些网络从传统的功率限制中解放出来,并支持连接有时相距数英里的端点。

 

作为传统LAN网络的替代方案,光LAN是一种点对多点网络,它依赖于FTTx架构和协议,而不是基于交换机的以太网。换句话说,它依赖于单模光纤、无源分光器、光线路终端(OLT)和光网络终端(ONT),而不是以太网线缆、路由器和交换机。

 

在POLAN中,需要电源来支持:

  1. MDF(主配线架):将网络连接到外部服务提供商的中心点。

  2. IDF(中间配线架)或TR(电信机房):建筑物中提供端点设备对MDF的访问的许多区域。

  3. 端点连接:必须连接到网络的设备。

 

光LAN要考虑的3种远程电源选项

为了从光LAN中获取最大价值,需要合适的电源解决方案。有几个选项可供考虑。

 

直流/2类系统

直流电源在国家电气规范 (NEC) 中被定义为2类,传输功率为100W,“实际”范围约为250米。

 

低压2类系统为连接的设备提供远程直流电源。为了安全和防火起见,NEC规定了2类电路的最大功率输出和电压水平。

 

2类系统使用AC-DC整流器来自集中电源的交流电转换为直流电。由此,电源进入限流DC-DC转换器,该转换器将48V直流电转换为2类电源。铜线(分类布线或混合光纤布线)将电源传输到终端设备,例如光纤局域网中的光网络终端(ONT)。因此,2类系统可以由安装光纤和分类布线的相同系统集成商安装。

 

根据应用,支持光LAN的远程供电系统可以设计为:

  • 分布式系统,在更接近需要的地方生产能源。
  • 集中式系统,在中央位置发电并输送到任何需要的地方。

 

以太网供电系统

以太网供电(PoE)也被定义为2类电源,输送功率为100W,“实际”范围可达215米(以太网本身限制为100米)。

 

以太网供电(PoE)允许仅使用一根线缆同时将数据和电力传输到设备,从而消除了对单独电源线的需求,降低了成本并简化了安装。

 

PoE经历了多次迭代。第一个PoE标准IEEE 802.3af于2003年获得批准,支持15.4W规格。今天,IEEE 802.3bt是最新的标准。它需要两种PoE变体:3型(60W)和4型(100W)。这使得更多的电力可以通过单根线缆输送到具有更多电力需求的设备,例如IP摄像头、无线接入点、LED灯具和大型显示器。

 

4类/故障管理电源系统

4类系统,也称为故障管理电源(FMP)系统,于2023年首次纳入NEC。

 

这一新的分类标准安全地将FMP技术(还包括分组能量传输(PET)、Digital Electricity™(DE)、脉冲电源和智能传输系统)纳入NEC。

 

4类电路同样具备PoE的安全性和便利性,却能在数百或数千米范围内提供接近PoE 20倍的功率,是交流电源的安全替代方案。

 

为了确保安全,这些系统会在故障事件期间限制可用的能量和功率。为了限制故障能量,发射器和接收器会监测故障并控制电力输送。如果有人在操作过程中触摸暴露的电线或将水溅到电路上,则系统会立即自动关闭。这使得4类系统与2类系统一样安全甚至更安全,同时却能提供更多的电力供应。

 

与2类一样,4类电源可以通过将电源和数据合并在单条线缆中的技术供电。

 

为POLAN选择合适的电源

您如何知道哪个选项(2类、以太网供电或4类)适合您的POLAN应用?这个问题可以通过考虑我们所说的3D(数据、距离和输电)来回答。

  • 数据:数据速率是多少?
  • 距离: 离网络连接有多远?
  • 输电:需要输送多少电力?

 

了解构成环境的3D将帮助您做出正确的选择。但是,如果您仍有疑问,Belden将随时为您提供帮助。您还可以在我们的为您的光LAN远程供电用例宣传单中看到我们如何为光LAN供电的一些示例。

 

我们要感谢Tellabs帮助我们撰写这篇博客。我们双方都看到了POLAN在正确应用中的优势,并且都是APOLANHTNG(Hospitality Technology Next Generation)的活跃成员。

 

我们正在共同撰写一系列POLAN博客,涵盖以下主题:

 

切勿错过我们将继续分享的有关光LAN的信息! 

 

 

相关资源: