用于认证铜缆布线系统的线缆测试技巧
铜以太网布线系统的性能不仅取决于选择用于安装的产品,还取决于安装它们的专业人员。
如果技术人员和安装人员不了解他们安装的产品,或者没有接受过根据最新标准和最佳实践安装这些产品的培训和认证,那么最终结果可能达不到性能预期。换句话说,业主会无法获得自己购买的系统。
认证安装人员知道哪些安装因素对系统可靠性最重要。他们还能减少出错,并且可以直接联系到自己合作的制造商。如果有问题,他们可以与制造商合作,确保及时解决问题。
线缆测试与认证之间的联系
如果业主希望确保自己的铜缆安装正确,布线没有缺陷,并且未来不会遇到意外的网络性能问题,那么就有必要进行布线系统认证。
认证是通过铜缆测试实现的,这不仅证明关键任务基础设施按预期运行,而且还为安装人员提供了一种证明其工作优异的方法。
Belden的铜缆产品一直享有10年产品保修,但是如果安装了端到端Belden系统,这些系统就有资格获得额外的优质性能质保:
- 产品质保长达25年
- 终身应用保证
这可确保安装的铜缆布线系统在25年或更长时间内达到或超过行业标准,并能够支持未来的标准和协议。但这些性能质保只有在测试完成后才能获得。
如果您或您的客户想要质保(谁不需要呢?),那么 认证 就是获得质保的途径。
如何测试铜缆布线系统
测试旨在验证已安装的铜缆布线系统是否符合性能和安装质量标准。
线缆测试必须返回近端串扰、近端串扰功率总和、衰减和回波损耗等性能参数的“合格”结果,以确保数据传输的可靠性。
遵循以下提示有助于确保您的线缆测试结果合格并获得您所需的认证:
- 您必须使用Belden认可的批准测试仪品牌和型号,以确保测试仪符合ANSI/TIA-1152、现场测试仪器要求和平衡双绞线布线测量标准。
- 设置测试设备时,选择正确的测试限值非常重要。这样测试人员就会知道您计划如何测试铜缆布线。合适的测试限值取决于特定的客户测试要求、制造商要求的测试限值、使用的线缆和连接器类型等。
- 根据TIA标准,必须定期校准测试仪 (通常每12个月校准一次)。如果您几年未校准设备,就无法根据测试结果获得认证。
- 为确保按照最新标准进行测试,请使用测试仪制造商提供的最新版测试软件。
- 请记住日期。例如,Belden根据发票日期签发质保。如果系统是在11月1日开具发票的,那么这就是质保的开始日期。认证过程则从我们的条款和条件期限开始延长质保期。
永久链路还是信道链接测试?
信道链路测试是指测试从一个活动设备到另一个活动设备的连接,包括跳线(例如,从插座到终端设备的跳线)。
永久链路测试仅验证信道固定部分的性能,而不是整个信道的性能。所以该测试不包括跳线。
出于质保目的,您应始终测试信道的性能。虽然也可以进行永久链路测试,但在测试整个信道时不包括跳线可能会导致产生不正常的结果。为什么?因为信道的重点在于网络的基础。
如果永久链路使用高质量的跳线,则该信道将合格,并且只需要测量永久链路。如果使用的不是Belden跳线,则信道测试可能会由于这些劣质跳线而导致故障。虽然永久链路可能无可挑剔,但将其连接到劣质跳线就可能降低性能质量。
LinkIQ测试结果算不算?
最近,Belden发现提交认证的LinkIQ测试结果有所增加,但这些结果并不能使铜缆布线系统获得质保。
LinkIQ是一种网络测试,不是ANSI/TIA-1152批准的测试仪。该测试及时提供快照,说明是否可以发送一个或多个数据包。它不测量确保长期可靠性的其他布线性能特征。
它随时分析系统性能,具体取决于吞吐量、抖动、延迟等网络条件。虽然这种类型的线缆测试在许多情况下具有价值,但它不能为认证提供充分的信息。
为正确开展线缆测试做好准备
业主和安装人员都希望获得令人放心的布线系统,从一开始就发挥应有的性能,而且他们还希望获得质保以降低风险、防止缺陷并保护投资。正确测试铜缆,从而通过认证是实现这些目标的唯一途径。
就像系统安装一样,测试期间偷工减料会导致网络停机、资源浪费和收入损失。
Belden希望确保您能够以最合理、最有效的方式进行测试,以收集认证所需的信息。如果您对此主题有任何疑问,或想了解有关我们如何认证铜缆布线系统的更多信息,请 给我们发送消息。