ANSI/TIA-942-C即将颁布:数据中心标准的最新更新
数据中心标准和更新
数据中心的性能、质量和安全性建立在数据中心标准规定的最佳实践基础上。通过规定最低设计要求,数据中心标准指导团队开发数据中心空间和微调运营。
标准还确保数据中心设施能够继续跟上不断增长的需求,这些需求涉及新兴技术、数据增长和可持续性。
2024年5月,数据中心通信基础设施标准(ANSI/TIA-942)第三次修订版发布。该修订版被称为ANSI/TIA-942-C,基于以往版本,在数据和新技术(如人工智能(AI)和虚拟现实(VR))涌入的情况下,继续纳入新技术来提高数据中心的性能和效率。
什么是ANSI/TIA-942标准?
ANSI/TIA-942记录了行业领导者对数据中心设计和建设最佳实践的共识。因此,其中涵盖了:
- 架构
- 散热
- 消防
- 监控
- 物理安全
- 电力
- 安全性
- 电信
它适用于所有数据中心类型,包括超大规模、主机托管、边缘和企业数据中心,涵盖从单个机架到独立数据中心等各种设施。
这些标准由电信行业协会(TIA)制定,该协会获得美国国家标准协会(ANSI)的认可,代表400多个从事电信行业的组织。
ANSI/TIA-942-C有什么不同?
与所有ANSI标准一样,ANSI/TIA-942每五年接受一次审查,以确定是否需要采取行动。在修订过程中对ANSI/TIA-942所做的大多数完善都是根据用户反馈做出的。根据TIA标准事务副总裁Tom McGarry的说法,过去几年收到的许多意见都涉及数据中心减少环境影响的必要性。
用户还希望标准能够明确这样一个事实,即越来越多的数据处理发生在边缘,因为人工智能应用需要高带宽、低延迟的传输,因此需要更高的布线和机架功率密度。
ANSI/TIA-942的更新内容包括:
- 认可新媒体类型
- 更新连接要求
- 整合以前发布的边缘数据中心主题文件
- 对布线、地板承重能力和最小机柜宽度的新要求和建议
- 阐明有关安全性、抗震性、消防和远程操作要求的详细信息
- 明确TIA的数据中心认证评级体系
我们来详细了解一些最重要的变化。
布线基础设施更新
针对布线基础设施的ANSI/TIA-942-C更新包括:
- 认可用于水平布线的单根平衡双绞线线缆。
- 允许在设备插座外使用符合TIA-568.3标准的光纤连接器。
- 使用平衡双绞线布线时,要求至少使用两根6A类或更高性能的线缆连接到无线接入点 。
- 建议至少使用两根光纤用于水平和主干布线。
做好提高密度的准备
针对布线和机架功率密度的ANSI/TIA-942-C更新包括:
- 要求数据中心机柜宽度至少为800 mm,以便在交换机所在功能区域进行线缆管理。
- 温度和湿度指导标准符合第五版ASHRAE技术委员会9.9数据处理环境散热指南。
- 关于液体浸没式冷却的新信息附件。
- 使用“散热”作为术语来指代所有冷却设备的技术。
支持可持续发展和应对气候变化
高盛(Goldman Sachs)的数据显示,人工智能将推动数据中心电力需求增长160%。由美国电力研究协会(EPRI)领导的一项新研究表明,到2030年,数据中心可能消耗9%的美国发电量。
ANSI/TIA-942-C中包含的选址风险分析和缓解的新考虑因素允许更好地适应区域条件以及自发电。在标准中,“备用电源”现在是指用作备用电源的任何技术。这可能包括:
- 电池储能系统(BESS)
- 氢燃料电池
- 天然气
认可边缘数据中心
边缘数据中心市场正在迅速扩张:到2028年,其全球市场规模将达到339亿美元。
为了认可这一点,ANSI/TIA-942-C中添加了针对边缘数据中心的ANSI/TIA-942-B-1附录,为边缘或微型数据中心提供了明确的初始基础设施要求和设计指南。它还增加了有关管理边缘数据中心的新建议,以符合ASHRAE技术委员会9.9数据处理环境散热指南的标准。
尽管ANSI/TIA-942的最新修订版现已发布,但这并不意味着停止进行主题的扩展和指南的发展。TIA数据中心工作组会继续探索与社区相关的领域,包括高密度计算、人工智能、液体冷却、新光纤应用和接口。
请考虑让我们为您提供数据中心资源
无论您开展哪种类型的数据中心项目,都有标准可以指导您完成整个过程,Belden也会一路陪伴。
我们为您解答问题,帮助您了解ANSI/TIA-942-C的变化,或帮助您实施下一个数据中心计划。
如果您想了解更多信息,或者希望为这个(或任何其他)不断增长的任务关键型指南做出贡献,那么我们可以帮助您了解该过程并代表您发出倡导。Belden目前担任TIA-TR.42工程委员会主席,负责所有场所布线系统,同时还担任许多其他小组委员会的领导和编辑职务。
如果您对ANSI/TIA-942的最新修订版有任何疑问,或者需要更多详细信息或说明,我们很乐意回答您的问题。