通过生命周期管理充分利用您的技术
在准备网络部署或数据中心升级时,您可以参考一些标准和准则来获取有关优化部署的建议。但在那之后会发生什么呢?您如何保持这些系统的运行,并确保它们不仅在第一天而且在未来许多年都能取得成功?
随着技术的复杂性增加以满足数字世界的需求,这个主题变得越来越重要。这显然是ICT专业人士所关心的问题,包括一些与Belden联系讨论该主题的人。在我们的交谈中,这些专业人士经常会问,为什么在管理技术的运行生命周期(无论是布线系统、网络还是整个数据中心)方面没有标准化的指导。
那么,您在哪里可以找到有关生命周期管理 (LCM) 和生命周期规划 (LCP) 的全面信息呢?现在,答案是“无处可寻”-但这一情况将会改变。以下是您需要了解的内容。
ICT生命周期管理的作用
2019年,电信行业协会(TIA)探索了ICT生命周期管理标准。这个想法源于一种认识,即标准可以在第一天很好地确认技术兼容性和互操作性,但却无法帮助运营商在第2天及以后管理技术。其未来在很大程度上是无法管理的。
LCM和LCP是最佳实践的基础,是帮助您更好地跨站点管理和标准化运营的蓝图。它不仅提供了要遵循的通用流程和程序,而且还认识到技术影响的不仅仅是IT和技术团队。它会影响整个组织的每个人。因此,该标准旨在考虑每个人的要求以及他们如何适应组织的技术管理计划。
它可以在六个特定的实践领域中分为五个流程领域(规划、信息管理、设计、实施和运作):
- 治理
- 人力资源
- 后勤
- 采购
- 安全性
- 技术
什么是生命周期管理(LCM)?
生命周期管理本质上是生命周期规划:您希望将来发生什么?您现在需要采取哪些措施,使您的组织在未来取得成功?换句话说,就是要管理好您的技术,让您的技术不会左右您的行动和决策,也不会阻碍您的组织发展。
通过生命周期规划,重点就从初始设置转移到如何随着时间的推移主动管理、维护和调整系统。
这就要求我们不仅要从电子和光子的角度考虑您的技术能够做什么,还要考虑什么是实用的、可行的,并能帮助您实现目标。
首先要了解您想要的业务成果。作为一家企业,在速度、安全性、干扰、吞吐量和功率等方面,您可以接受什么以实现这些成果?
请记住,技术并不是最重要的。部署技术并不只是因为它是技术。部署技术是因为它能满足业务需求或解决问题。例如,医院并不打算使用人工智能或扩展现实技术。它的重点是改善患者的治疗效果和留住临床医生。技术只是实现这些目标的一种方式。
了解所需的业务成果后,LCM将提供有关如何规划这些成果的指导。
适当的生命周期管理和规划可以帮助您:
- 以考虑到所有团队的统一战略为指导,集中技术管理
- 优化资产和工具的使用
- 通过最大限度地减少妨碍更新或进展的技术问题来延长正常运行时间
- 确定清晰的流程和系统,以最大限度地收集和管理数据
- 建立审计跟踪以帮助您管理变更
- 跨站点实施通用命名和管理标准
- 在移动、添加和更改过程中识别依赖关系
生命周期管理为何重要的真实案例
现在您知道什么是生命周期管理了,但生命周期管理的实际应用是什么样子的呢?下面就从设计角度举例说明。
假设您的电信机房面积为10英尺 x 12英尺。今天,您的组织需要一个机架,因此将该机架放在房间中间的地板上,并指定为1号机架,而没有考虑命名规则或将来如何使用该空间。
快进一年后,您的组织需要第二个机架。2号机架被放在房间中间1号机架的右边。六个月后,3号机架被部署在2号机架的旁边。
突然,1号机架的右侧没有空间了。如果需要部署第四个机架,该怎么办?是否继续在1号机架的另一侧(左侧)继续按顺序编号?是否使用负数?是否重新配置并改为基于行的命名规则?
如果从一开始就考虑生命周期规划和管理,您就会考虑到以下几点:
- 该房间中可以放置多少个机架,同时又能为符合ADA标准的通道留出空间
- 如何管理线缆以防止杂乱并确保易于识别连接
- 随着新设备的增加,未来如何轻松ryna布局
按照这种思路,您可以将第一个机架放在房间的中间,但将其命名为4号机架,然后在部署时依次填充3号、2号和1号机架。随着组织需求的增长,这将为您节省时间和金钱并消除挫败感。
让我们以未来为出发点
改变思维方式并确定基础架构生命周期规划的优先级可能很困难。这意味着要在决策中运用智慧。它有时涉及挑战您几年前所做的假设。这可能意味着重新思考什么是可能的。但Belden可以帮助您以终为始。
当您从可能的事情开始时,之后的一切都会受到这些可能性的影响。
为了打造完整的连接解决方案,我们会首先就您的需求、挑战和目标进行坦诚交流,因为它们是最重要的。这些因素对您来说都是独一无二的。您的解决方案难道不也应该是独一无二的吗?
特别感谢Kituwah总裁Jerry Bowman在本博客中与我们分享他的见解。