事实还是虚构?揭晓5个以太网线缆安装秘密
我们撰写的一篇关于线缆梳理的博客最近在行业播客上引发热议。您听过吗?
Chuck Bowser III,RCDD,TECH在阅读博客之后,联系并邀请我在他的Let's Talk Cabling播客中分享有关该主题的更多信息。在我们讨论保持高效、有组织的布线设置的艺术和科学时,我们还解决了即使是经验丰富的行业资深人士有时也会相信的常见安装误解。
这篇博客仅简要介绍了我们在动态对话中提到的一些不准确之处。
误解1:由于存在外来串扰,所以无法梳理6A类线缆。
事实:6A类线缆(有时)是可以梳理的。
线缆梳理允许安装人员在并行运行中创建整齐、有序的线缆。但是,由于并行运行6A类线缆和连接器是外来串扰的主要因素,因此许多安装人员认为不应使用6A类线缆进行线缆梳理。但这并不总是正确的:只要您安装了可靠制造商生产的线缆,您仍然可以梳理6A类线缆。
让我们以Belden为例。我们的线缆采用的技术可以最大限度地减少外来串扰,以及我们为确保适当性能而完成的六绕一测试,这意味着我们的线缆可以放心地进行梳理。(六绕一测试将目标线缆放置在线束的中心,紧邻其他线缆。)
但是,如果线缆制造商建议不要进行梳理,那么请务必听从。他们可能明白,自己的线缆经过梳理,可能无法按照预期运行。
误解2:在安装过程中梳理线缆是浪费时间。
事实:梳理线缆可以早就差异化优势,而不回引发生产力下降。
安装人员正试图在一天内完成尽可能多的工作。任何看似多余工作的步骤(例如线缆梳理)都可能被搁置一旁,并被认为是不必要的。但是花时间梳理线缆可以在很多方面得到回报。除了看起来专业和整洁(并防止因线缆扭结、缠结或弯曲而导致的性能问题)之外,它还体现了对细节的关注。
这在客户眼中至关重要。即使他们不知道什么是线缆梳理,当他们看到您花时间整齐地排列并行运行的线缆时,他们也可能会对您所做的其他工作(端接、测试等)更有信心。良好的工艺向客户表明您重视自己的手艺并擅长您的工作。
误解3:梳理同时负责输送电力的铜缆存在火灾隐患。
事实:梳理或绑扎永远不是火灾隐患,但不使用正确的线缆可能会成为性能问题。
为合适的作业使用合适的线缆非常重要。有限功率(LP)线缆或以太网供电(PoE)线缆不会恰巧因为梳理或绑扎而着火。
但是,如果它们安装在空气流通不足且环境温度较高的环境中,则可能会出现问题:温度升高可能超过制造商的建议范围。线缆温升会影响线缆的电气特性;插入损耗随着线缆温度的升高而增加。
一旦线缆温度达到一定水平,插入损耗就会迅速增加。线缆的“以太网”或“数据”部分停止工作,数据就会停止流动。一旦数据传输功能停止,线缆的配电也会中断。因此,线缆永远不会加热到足以融化或点燃。
误解4:只要能用,安装劣质或假冒线缆就不是问题。
事实:假冒线缆会导致安全和性能问题。
并非每个制造商都信誉良好。有些人伪造信息或在他们销售的线缆上附上伪造的声明。业界称这些为“假冒线缆”,通常可以在eBay、Facebook或亚马逊等市场上出售。
例如,要获得UL认证,静压室级和立管级线缆必须通过严格的消防安全测试。假冒线缆并不总能通过这些测试,即使它们可能会显示表明合规性的标记或标签。因此,假冒线缆可能可燃,会导致火焰和烟雾快速蔓延,并最终损坏财产或造成生命损失。在许多司法管辖区,它们也违反了建筑规范。
性能也不是最佳的。例如,为了管理噪声的影响,6A类线缆导体应该是垂直和随机排列的。但假冒线缆可能不是以这种方式构建的,它们的表现可能会反映这一点。
误解5:通道填充和通道容量是一样的。
事实:填充和容量是不同的,了解其中的区别很重要。
首先需要说明的是:如果没有大量的背景信息,行业表格或计算程序永远无法确切地告诉您有多少根线缆可以放入线缆桥架或通过导管。答案反而取决于以下因素:
- 环境温度
- 通道或导管弯曲数量
- 线缆直径和几何形状
- 线缆摩擦系数
- 湿度
- 导管或通道的长度
- 线束中线缆的功率载流量
- 拉线方向
- 目标填充率(例如40%还是30%?)
在确定路径中适合多少根线缆之前,您必须了解这些因素。
同样重要的是要了解“通道填充”经常在无意中被用于描述“通道容量”。
当您谈论“填充”时,您可能指的是“容量”。通道容量才是真正重要的指标:它指的是通道容纳线缆的能力,包括最小数量(零)到最大数量的范围。(尽管当今的安装可能超出容量范围,但了解数字上限对于将来的规划非常重要。)
通道“填充”是指通道真正“填满”程度(托盘或导管有多少是“填满”的)。一条通道可以容纳多少不同于其容量概念,并受到多种因素的影响:应用类型、未来需求、环境温度等。
我们随时为您解答线缆安装问题
通过阅读这篇博客,您是否学到了一些新知识?我们认为您可能会学到!您可以在此完整收听Let's Talk Cabling播客,发现更多此类见解。
Belden喜欢领导和参与此类行业讨论。它让我们有机会分享轶事和见解,以帮助您更好地完成工作。
对这些主题有更多疑问?请给我发短信。