智能楼宇

局域网:无源光纤与传统局域网

Massimo Carboni和John Hoover
随着越来越多的网络主干采用光纤构建,涉及无源光纤局域网(POLAN)的新机遇也随之出现。在此博客中了解更多信息。

 

经过几十年,企业已成功部署传统的局域网(LAN)来传输其关键数据,如今许多企业仍在依赖这些网络。LAN建立在铜缆(如6A类)的基础上,连接计算机和设备,以便它们可以通过网络共享信息和资源。

 

虽然无源光纤局域网(也称为“无源光纤LAN”或“POLAN”)一直是LAN架构的替代选择,但部署需要广泛的光纤知识。直到最近,大多数企业都不需要光纤来支持其速度和连接要求,因此POLAN被忽视了。

 

但时代在变。企业正在研究人工智能、虚拟现实、5G和Wi-Fi 6。智慧楼宇不断增进自动化和连接建筑系统以提高效率。大学校园提供混合和远程学习。酒店正在不断创新,为客人提供连接和个性化服务。

 

因此,网络主干更多地采用光纤构建,以满足对更高连接密度、更多带宽和更快网络速度的要求。这为涉及无源光纤LAN的新机遇打开了大门。在已经需要光纤的应用中,POLAN正在成为传统LAN的可行替代品。它主要依赖于光纤布线,在某些情况下,光纤布线可以降低网络复杂性和成本,消除距离限制,降低材料需求等。

 

POLAN是否适合您的下一个项目?让我们比较一下LAN和POLAN,看看它们如何以不同的方式提供相同的功能。

 

网络组件

传统的局域网(具有10 Gb/s主干的网络)依赖于铜缆,由多个层面或级别的以太网线缆、路由器和有源交换机组成。

 

同时,无源光纤局域网包括:

  • 用于主干网的单模光纤
  • 无源分光器
  • 管理网络智能的光线路终端(OLT)
  • 通过扁平网络架构中的一个管理控制台管理设备的光纤网络终端(ONT)
  • 从支持以太网供电的ONT到终端设备的分类布线

功能

传统的LAN使用路由器和交换机来连接设备并管理它们之间的信号分发。

 

网络顶层的路由器连接到园区或建筑物交换机。然后,分布式交换机连接到电信机房(TR)中的交换机。在那里,再使用铜缆实现从TR到设备的连接。

 

但是,无源光纤LAN以不同的方式提供相同的功能。它是一种点对多点网络,依赖于FTTx架构和协议,而不是基于交换机的以太网。

 

为了建立POLAN,需要一股单模光纤从前端或OLT连接到所需位置。它连接到一个无源光纤分路器,该光纤分路器通过光分布波导技术将信号加倍并中继到其他光纤束。每一股光纤都可以连接到支持一个到数百个设备的ONT。

描述无源光纤局域网的信息图

 

建筑与空间要求

在注重节省空间的光纤环境中,POLAN可以帮助优化房地产空间。

 

为了支持多达2,000个用户(例如,相当于一家大公司的规模),传统的铜缆主干网需要90个机架单元的空间(18个标准设备机架)。根据应用的不同,这可能会占用能够用于其他用途的宝贵地面空间。

 

LAN还要求终端设备距离电信机房100米以内,以符合TIA标准。这些特殊用途的房间也占用了建筑面积。

 

由于无源光纤局域网基于光纤进行构建,因此可在更小的空间内为更多用户提供服务。例如,要支持7,000多个用户,只需要9个机架单元(安装在同一个标准设备机架内)即可。

 

POLAN还减少了TR需求(或者在某些情况下,可以消除此类需求)。这是因为与铜缆的100米限制相比,单模布线可以延伸至30公里的范围。

 

通过消除每隔100米使用一个TR或交换机的需求,无源光纤LAN减少了布线所需的空间。无源分路器通过减少光纤数量进一步降低了空间需求。

 

能源使用

POLAN占地面积小,架构简化,有助于减少对环境的影响。

 

出于以下几个原因,POLAN可以被认为是一种节能的选择:

 

  • POLAN的散热要求较低。ONT和OLT之间使用的无源组件散发的热量更少,并且可在更大的温度范围内工作。这就通过消除TR中的电源和冷却需求降低了能耗。

  • 在无源光纤网络中,组件本身也比有源组件消耗更少的功率,这有助于降低能耗。

 

生命周期

如果您未来转向光纤,那么无源光纤局域网可以将网络生命周期延长到二十年或更长时间。

 

虽然铜缆理论上可以支持高达10 Gb/s的速度,但根据所使用的布线系统,在带宽方面,目前没有任何技术比光纤更好。它的性能不受线缆的限制。相反,性能受到组成系统的电子组件的限制。由于这些组件获得了改进,现有的光缆能够支持它们。

 

光纤还具有更低的延迟,这意味着它可以将数据传输更长的距离,而不会出现延迟或中断,从而实现快速下载和上传以及快速访问资源。

 

需要支持更高的速度时,无源光纤LAN 会准备好支持100 Gb/s或更快的速度。

 

安全性

光缆不发射或辐射信号或干扰。相反,通过光缆传播的信号包含在光纤束内。这使得使用窃听器“监听”光纤线缆变得非常困难。

 

通过对每8,000个以太网端口(而不是传统LAN所需的大约350个交换机,而且每个交换机都有自己的IP地址)使用一个管理/IP地址,无源光纤局域网减少了IP地址和管理接口。反过来,这减少了违规目标。

 

成本

到目前为止,我们提到的几乎所有内容(空间要求、能源使用、安装和材料要求、网络生命周期等)都提供了节省成本的机会。

 

无源光纤局域网协会(APOLAN)技术委员会发布了无源光纤LAN和以太网交换机之间的成本比较。这项研究验证了40%到56% 节省幅度,证实了POLAN的成本效益。因为POLAN需要购买的组件更少,安装所需的时间也更少。

 

网络组件数量的减少也降低了持续的运营成本。通过集中智能和管理,减少了专门用于维护和管理的工时。团队反而可以专注处理更关键的问题,例如日常的移动、添加和更改。这一点尤其重要,因为IT和网络员工面临着持续的技能缺口和劳动力短缺。

 

即将提供更多POLAN内容

特别感谢Tellabs帮助Belden撰写此博客。我们双方都看到了POLAN在合适应用中展现的优势,并且都是APOLANHTNG(酒店技术下一代)的活跃成员。

 

在这一年中,我们将共同制作一系列POLAN博客,涵盖以下主题:

  • POLAN对可持续发展的贡献
  • POLAN的电源选项,包括4类
  • 为什么POLAN可以支持智慧楼宇
  • 澄清常见的POLAN误解

 

订阅我们的博客,这样您就不会错过新动向!

 

 

相关资源:


客座作者

nullJohn Hoover

Tellabs市场营销总监;APOLAN董事

John Hoover是Tellabs的市场营销总监,也是光纤局域网促进协会(APOLAN)的董事会主席。在过去的20年里,他对行业里程碑发挥了影响,例如早期无源光纤网络部署、视频实施、无线以及最近的全球企业采用无源光纤局域网。在LinkedIn上与John交流。