智能楼宇

管理光纤项目要从光纤策略手册入手

Henry Franc
管理光纤项目,尤其是复杂的项目,应始终从光纤策略入手。我们的博客提供了可在自己的策略中包含的设计和部署信息的示例。

 

 

足球队有说明角色、职责、路线和覆盖范围的策略手册。

 

销售团队有概述销售流程、最佳实践和完成交易的技巧的策略手册。

 

网络安全团队有规划了监控、预防和响应安全威胁和事件的选项的策略手册。

 

您的团队也可以制定一份策略手册,记录管理光纤项目和系统所涉及的所有人员、组织、流程、材料、工具和技术。

 

无论为谁服务,任何策略手册的目标都是:确保所有利益相关者了解他们的角色、要遵循的正确工作流程以及如何齐心协力实现团队的共同目标。

 

策略手册中应包含内容的3个示例

 

管理光纤项目,尤其是复杂的项目,应始终从光纤策略手册入手。

 

 

您会在策略手册中记录许多内容,包括光纤设计和部署注意事项和决策。虽然这只是策略手册的一个组成部分,却很重要:它规划了构成系统的所有组件和设备。

 

让我们看一下您的策略手册可能包含的设计和部署信息的一些示例。

 

媒体选择

您的项目使用哪种光纤类型?例如,如果您要在建筑内部署多模线缆,那么您可以选择:OM1、OM2、OM3、OM4或OM5光缆。每种线缆都具有不同的损耗、长度和兼容性特征。例如,虽然OM1和OM2是旧款线缆,很少使用,但它们在某些应用中仍然占有一席之地,如控制系统。

 

您可能还需要考虑使用其他类型的线缆:

  • 混合线缆(光纤+其他产品),例如Belden的故障管理电力系统线缆。其光纤/铜缆结构允许在同一根线缆中同时传输电力和数据。

  • SMPTE线缆专为高清摄像头设计,可以发送多路音频信号和视频信号。

  • 复合线缆,绑扎在同一个护套内,提供多模/单模光纤或屏蔽和非屏蔽双绞线铜线的混合线缆。

  • 特种光缆,包括适用于苛刻条件的战术线缆,以及在狭小空间内支持高光纤数量的柔性带状线缆

 

端接方法

端接方法和材料是光纤手册中要记录的另一个设计因素。例如,您需要注意是否正在使用:

  • 预端接线缆,在发货前由制造商端接

  • 现场端接线缆,由施工现场的安装人员端接

  • 两者的结合

 

如果您使用的是现场端接线缆,则还需要记录所使用的端接类型。

 

极性方案

不要忘记光纤极性!它定义了光纤线缆中光信号流的方向。您的光纤项目将定义您的极性方案:

 

  • 双工极性,提供从主机收发器中的发送端口到接收收发器中的接收端口,然后再返回的路径

  • 方法A,涉及A到A跳线的极性翻转

  • 方法B,涉及接线盒中的极性翻转

  • 方法C,涉及成对极性翻转

  • 无极性

 

当您逐步完成与管理光纤项目相关的设计和部署注意事项并记录这些考虑因素和决策时,请确保您的选择符合需求,这样您就不会为不使用的东西付费。

 

例如,许多人倾向于采用OM5,因为它是最新的多模光纤,支持高带宽和高速度。但是,如果光纤部署在工业厂房或医院中,光纤主干网将延伸300米或400米,那么OM5就不合适了。您将无法充分利用它提供的功能和优势。

 

可以指导您制定策略手册的更多资源

您准备好制定自己的光纤策略手册了吗?

 

我们可以帮助您构建路线图,列出您的系统要求和实用解决方案,以帮助您直观地了解您的目标以及实现成功所需的条件。

 

 

 

相关资源:

创建您自己的光纤策略来设计、安装和管理光纤

光缆安装过程中应当避免的2大错误

了解您的光纤术语:从光缆到基本极性