需要了解的智能建筑标准和规范
德勤在最近的一份可持续发展报告中提出,传统建筑的能耗比智能建筑高出34%。为什么“传统”和“智能”之间会有如此巨大的差异?
传统建筑依靠手动控制(必须有人打开和关闭系统)和隔离系统(暖通空调系统只要打开就会运行,而不考虑室内条件如何)。这可能导致效率低下和不舒适。
智能建筑包含自动化控制功能和集成系统。例如,热传感器可以检测特定区域(关着门的拥挤的小会议室、天花板很高的开放式办公室等)的条件,并使用该数据适当地调整供暖、制冷、湿度、气流和通风。
在智能建筑中,网络和布线基础设施是自动化和集成系统的基础,为其提供了一种通信方式。
为了解决这些环境的需求和挑战,我们制定了智能建筑标准。此类标准在线缆安装参数方面提供指导和最佳实践,减少停机时间,保障安全,保证系统和设备可以通信,并确保基础设施能够适应不断发展的技术。
一些行业组织为规划和安装智能建筑基础设施制定了自愿性标准:
- TIA(电信行业协会),负责制定标准以实现高速网络并加速下一代信息和通信技术(ICT)创新
- BICSI,为信息和通信技术的设计、安装和集成创建标准和指南
- ISO/IEC(国际标准化组织[ISO]和国际电工委员会[IEC]),形成全球专业体系标准
- IEEE是一个建立共识的组织,致力于培育、开发和推进以太网供电(PoE)等全球技术
这些组织制定的智能建筑标准虽然相辅相成,但每个标准都有其不同的用途。
ANSI/TIA-862:智能建筑系统的结构化布线基础设施标准
该标准确保智能建筑系统能够支持现代通信需求(例如无线连接和建筑管理系统)。它规定了基于IP的系统的布线系统布局和结构,概述了确保可靠性的安装最佳实践,并为智能建筑系统推荐了介质。
TIA TSB-184:支持通过平衡双绞线布线供电的指南
智能建筑系统通常依靠远程电源来集中控制和监控能源使用情况,以及智能系统的轻松集成和可扩展性。遵循TSB-184指南,允许在不牺牲性能或功能的情况下通过分类线缆进行远程供电。它提供了有关双绞线线缆的建议,此类线缆可以支持和提供直流电源,并在新建和改造的情况下都能将数据传输到联网设备。它还提出了有关管理线缆温升和工作温度的建议。
ANSI/TIA-569:电信路径和空间
与传统建筑一样,智能建筑需要路径和空间来保护、布线、管理和支持有线媒体和设备。该标准有助于确保构建有条理且可扩展的布线系统,使其安全且易于访问、维护和升级。
ANSI/BICSI 007:智能建筑和楼宇的信息通信技术设计和实施做法
作为ANSI/TIA-862的补充,这类智能建筑标准为构成智能建筑的网络建筑系统设计和实施ICT基础设施提供了指导。它提供有关特定系统的指导,例如照明、安全和视听。ANSI-TIA-862主要管辖智能建筑系统的布线基础设施,而ANSI/BICSI 007则为结构化布线系统的设计和实施提供了更全面的框架。
ISO/IEC 11801-6:分布式建筑服务
该智能建筑标准还与ANSI/TIA-862紧密结合,确保分类和光纤布线基础设施能够支持智能建筑系统(如建筑自动化、能源管理和安全系统)在园区内单个或多个建筑中的运行和集成。它还提供了指南,用于确保直接升级和扩展以适应未来的技术。
ISO/IEC 29125:支持通过平衡双绞线布线供电
该标准支持通过以太网布线实现安全、高效的电力输送,规定了PoE及其对线缆的影响的要求,以确保智能设备通过同样用于数据传输的布线获得可靠的电力。
IEEE 802.3bt:通过MDI在4对线缆间提供DTE电源
最新的IEEE 802.3bt标准适用于可在4对以太网线缆间提供高达90W电力的以太网设备。IEEE、TIA和IEC等标准组织也在制定单对以太网(SPE)标准,SPE是4对线缆的替代方案,可连接智能建筑系统。
适用于智能建筑的规范
标准是自愿遵守的,但旨在保护人员和财产的规范却是强制性的。让我们快速浏览一下适用于智能建筑的规范。
国家电气规范(NEC)
三年更新一次的NEC能够确保执行安全的安装和检查,以保护人员和财产免受电气和火灾危害。2023 NEC在第726条中首次引入了4类电源 电路,以支持故障管理电源(FMP)系统。
CSA EXP100:22:信息和通信技术(ICT)
该规范由 加拿大标准协会(CSA)集团发布,旨在确保智能建筑内ICT基础设施的设计、安装、运营和维护实现统一性和一致性。它强调建筑系统的集成和交互。
CSA技术委员会还在制定CSA T100建筑ICT规范,计划于2025年初针对加拿大和美国发布。
ICC国际规范
国际规范委员会(ICC)制定了国际规范(I Code),以确保建造安全、可持续和负担得起的建筑。内容包括:
- IBC(国际建筑规范),制定保护公众健康、安全和福祉的规定
- IFC(国际消防规范),其中包含保护生命和财产免受火灾和爆炸危险的规定
- IECC(国际节能规范),涉及能源效率的多个方面,包括成本、能源利用率和自然资源
Belden了解智能建筑标准
如果您想阅读有关智能建筑ICT基础设施主题的更多信息,或者对我们提到的上述任何标准或规范有疑问,请给我们发消息。作为通信线缆与连接协会(CCCA)新技术与趋势委员会的成员,Belden最近撰写了这篇关于 不断发展的智能建筑的文章。
详细了解我们的智能建筑解决方案。