智能楼宇

复合线缆和混合线缆的区别:哪个是对的?

Ron Tellas
来自TIA、NFPA、ISO和ICEA等标准组织新提出的混合线缆定义旨在减少行业混乱,让所有人达成概念共识。

 

 

随着当今的应用需要更高的数据速率和更远的距离,更多的光纤线缆得以安装。但这些应用不仅需要数据,还需要电力。为了提供电力,需要铜导体。这种光纤和铜导体的组合是通过混合线缆实现的。但有时这些线缆会与复合线缆混淆。两者有什么区别?

 

虽然混合线缆复合线缆有时会混用,但务必要认识到它们并不相同。每种线缆都有自己的独特用途。如果要为应用做出正确的选择,了解两者的区别非常重要。

 

混合线缆的定义统一

Belden的专家并不是唯一注意到这个行业混乱并试图纠正它的组织。例如,早在2020年,TIA就澄清了混合和复合线缆的定义,以减少不确定性。

 

然而,即使发生了这种变化,行业混乱仍然存在。TIA提出了一种定义,但NEC、ICEA和ISO等组织也都有自己的定义。

 

今年早些时候,这些行业支柱齐聚一堂,调整了他们的混合线缆定义。虽然各个组织仍然有自己的定义,但它们不再相互冲突或矛盾。

 

以下是各个标准组织对混合线缆的新定义:

  • TIA(电信行业协会):同时包含光纤和载流构件的线缆。

  • NFPA(国家消防协会)的NEC(国家电气规范):包含光纤和载流电导体的线缆。

  • ICEA(绝缘电缆工程师协会):同时具有光纤和金属导体的线缆。(注意:对于此标准,金属导体用于提供电源。)

  • ISO(国际标准组织):在一个整体护套中组装两个或多个线缆单元和/或不同类型或类别的线缆。(注意:组件可能包含整体屏蔽。)

统一用词的好处

通过这些定义,各组织希望这种一致性能够减少行业混乱,并使每个人在讨论混合线缆和复合线缆时更容易达成概念共识。

 

除了最大限度地减少混淆之外,还有其他几个原因可以解释为什么在标准组织之间统一混合线缆的定义至关重要:

  • 在混合线缆设计和功能方面创造可靠性,无论它们由哪家公司制造。

  • 确保混合线缆符合一定的安全和 性能标准

  • 使创建的混合线缆指南更易于推广和遵守。

  • 减少市场的混乱,使买家能够就他们真正需要的东西做出合理的决定

  • 使制造商能够利用坚实的基础进行创新

混合线缆和复合线缆有什么区别?

虽然用于描述混合和复合线缆的语言经常互换使用,但两种线缆类型之间存在显著差异。

 

混合线缆用于需要同时传输电力和数据的应用(例如监控摄像头无线接入点)。这些线缆可以通过单根光纤线缆传输直流电源和数据。

 

在混合线缆进入市场之前,使用铜缆和借助以太网供电(PoE)技术的支持是通过单根线缆同时传输电力和数据的唯一选择。但是,在混合线缆中,电导体能够远程供电。电源通过线缆从集中式远程电源进行传输,因而无需分别连接到每个位置的数据和电源路径。

 

铜导体和光纤都以混合线缆呈现,从而减少了库存差异并支持更快的安装,只需牵引、储存和管理一种线缆即可。

 

同时,复合线缆在一个护套下结合了不同品种的单一类型传输介质。例如,复合线缆可以是多模/单模光纤或屏蔽和非屏蔽双绞线铜线的组合。您经常会发现它被用于AV应用中,其中多根线缆通过护套包裹为同一根线缆,用于单拉安装。

 

复合线缆可以更快、更轻松地一次传输更多相同类型的信号,而无需分别使用多根线缆。

 

找到合适的方案

如果您需要帮助是确定复合线缆还是混合线缆适合您的应用,或者如果您有更多关于混合线缆定义的问题,请联系我们。我们随时待命,帮助您找到合适的方案。

 

相关链接: