智能楼宇

互联技术产业联盟如何帮助集成商

Ron Tellas
Belden所在的互联技术产业联盟与州立法机构合作,确保集成人员能够继续开展工作。

 

随着对物联网和互联技术需求的扩大,这些创新不仅改变了人们的生活方式,而且还改变了负责设计、安装、集成、编程和自动化这些集成系统的工作人员的要求。

 

多年来,商业集成行业一直在努力寻找合格的工作人员来填补关键的安装和技术人员角色空缺。例如,由NSCA和Commercial Integrator主导的一项2024年度调查显示,当被要求选择最关心的业务挑战时,91%的集成人员将人才排在首位。在这一群体中,有41%的集成人员在雇用安装人员和技术人员方面遇到了特定的困难。

 

NSCA还分享了这一行业的统计数据:“NSCA成员在任何给定时间平均至少有七个空缺职位(在全国范围内,这相当于17,000个空缺职位)。”

 

当这些因素与不断变化的劳动力需求相结合时,工作人员供需缺口就会变得如此之大,以至于通常需要实施立法和监管解决方案,以确保需求得到满足,同时还要确保立法不会阻止集成人员做他们最擅长的事情。

 

认识互联技术产业联盟

互联技术产业联盟(CTIC)成立于2019年,旨在通过切实的立法解决方案帮助行业克服劳动力培养挑战。

 

与IBEW、NECA(国家电气承包商协会)和IEC(独立电气承包商)统一和代表电气行业的方式类似,CTIC对于集成人员发挥的作用也是如此。

 

Belden很荣幸能与其他制造商和多个行业协会一起成为CTIC的成员:

  • NSCA(国家系统承包商协会),代表并大力倡导全体商业集成行业工作者

  • CEDIA(智能家居专业人士协会),确保智能家居行业的进步并捍卫参与住宅技术市场的集成人员的权利

  • SBCA(卫星广播与通信协会)致力于促进民用卫星行业的增长

  • BICSI致力于通过教育和培训、标准和最佳实践来推动信息和通信技术专业领域的发展

  • CCCA(通信线缆和连接协会)致力于让行业随时了解对结构化布线行业至关重要的主题和问题 

 

支持集成人员及其工作

互联技术产业联盟与州立法机构合作,获得集成人员的支持,并确保集成人员能够继续开展重要工作。它支持两党立法,通过切实的立法解决方案促进劳动力培养。

 

这些解决方案可能包括以下内容:

  • 根据行业或专业的工作范围简化职业许可法律

  • 清除不能反映当前消费者和行业需求的过时的许可法规

  • 在各州之间创建统一的许可,为行业和专业创造更好的劳动力流动性

  • 确保集成人员依据美国劳工部获得正确分类

  • 倡导以新兴技术为重点的技术培训

  • 清除劳动力面临的不必要的入行障碍

监控可能有害的立法

虽然当今的技术系统需要训练有素的专业人员,他们了解如何安装和集成此类系统才能协同工作,但这些系统不需要与传统电工相同级别的培训或许可。

 

CTIC的目标之一是通过承认以下方面来帮助州立法机构认识到两者之间的区别:

  • 独特和潜在的技术考虑因素
  • 设备安全配置文件
  • 电子系统专业人员资质

CTIC成员共同跟踪和响应各种州级立法,例如,这些立法可能会限制弱电安装人员在一定电压水平以上安装数据线缆的能力。

 

当立法威胁到集成人员的工作时,CTIC就会介入。

 

在很多情况下,一项立法提案将要求集成人员在安装以太网供电(PoE)设备之前找到一名资深电工来获得许可 - 尽管PoE技术已经包含在集成人员传统上为客户设计和安装的许多系统中。如果获得此类许可,这项立法将会不必要地排除整个劳工群体从事的此项工作。

 

CTIC帮助创建了模型语言,说明PoE(定义为2类)是向边缘设备供电的安全方式。表明了这样的语言对整个劳动力群体的影响。此外,该组织还请求联邦政府创建“集成人员”劳工分类。这使得所有弱电安装人员、光纤安装人员和故障管理电源安装人员都归入同一类别。

 

阐明集成人员专用语言

CTIC还致力于定义集成人员在当今环境以及未来环境中的角色,以帮助继续区分集成人员与电工的工作。

 

虽然许多集成人员使用术语“弱电”来描述他们自己和他们的工作,但CTIC认为术语“限能”更合适,因为它解决了安全问题。集成人员专门设计和安装语音、数据、音频、安保、生命安全、门禁控制和视频系统技术,通过无火灾危险、功率受限电路,避免出现电击或火灾危险。

 

随着集成人员角色的变化,该行业将在未来几年内开始从使用“弱电集成人员”一词转变为“限能集成人员”。

 

参与营造更好的工作环境

互联技术产业联盟不断努力做出改变,为集成人员创造更好的工作环境,同时也传达和倡导自己所做的重要工作。

 

如果您想深入了解如何支持或参与我们的工作,请在线访问CTIC并在页面底部填写表单

 

相关链接: