托管数据中心正在增长:这对业主意味着什么
越来越多的企业选择将其数据中心运营移交给运营托管设施的专家,从而能够专心完成自己的核心任务,而无需负责数据中心管理、风险管理、规划和维护。
根据Synergy Research Group的数据,托管数据中心目前占全球数据中心容量的23%,本地数据中心占40%(较之五年前有所下降,当时全球数据中心容量的一半以上均为专用的现场数据中心)。
2 托管数据中心趋势
随着托管服务的加速发展,我们注意到这些空间的两个趋势,以及这些趋势引发的两大挑战。
趋势1:扩展物理数据中心空间
数据中心托管市场的规模在2022年接近623亿美元,到2030年将增加到近893亿美元。IT研究公司Omdia预测,该行业今年将额外实现2600万平方英尺的容量,用于承载上线的大型云和托管服务提供商。
我们发现这种增长是在托管业主为紧跟不断变化的客户需求而投资新设施并扩大现有空间时,实时发生的。
趋势2:接触新型客户
随着托管数据中心越来越受欢迎,这些第三方提供商正在采取措施支持他们过去没有服务的新型客户或垂直行业,例如扩展业务以支持医疗保健或生命科学行业。
随着他们业务范围的扩大,托管扩展可能还需要适应正常运行时间、安全性、延迟和带宽等要求的广泛差异。
托管增长和扩展带来的挑战
升级设施和扩大客户范围共同带来了两大挑战,两者归根到底均为:满足不断变化的客户需求。
挑战1:支持加快速度和缩短下载时间
对于更高速度和更大带宽的需求持续存在。随着客户部署云计算、机器人、物联网和其他智能楼宇应用,许多托管数据中心经常收到这样的请求:“我的围笼有一个10G链路,但我想升级到40G或100G链路。
尽管这些升级对支持托管设施内部网络的光纤主干网具有重大影响,但必须快速完成,以保持客户满意度,并为客户围笼快速有效地实现带宽下降调试。
为了跟上步伐,许多托管业主纷纷升级他们的交换机设备和光纤骨干网。这些升级通常涉及SR4光学器件,这种器件在每个方向集成了四个数据通道,具有40G带宽。
它们也增加了复杂性,因为托管数据中心试图将围绕简单LC双工传输设计的主干网转变为基于MPO和MTP连接的主干网,这需要适当注意极性。为了使其网络完全可以适应未来,越来越多的托管数据中心也在部署单模光纤骨干网。
存在于客户围笼中的较小网络也面临不断变化的需求。例如,在此类基础设施中,Belden发现对OM5的需求不断增加,用于支持通过同一对光纤传输多个通道。
挑战2:实现标准化
随着托管数据中心扩展到跨多个站点运行,它们也开始重视标准化。
托管服务提供商并非在每个设施都自行决定如何构建和管理各自的网络,而是专注于推动其解决方案和流程的标准化,以便加快推出新服务并加快托管新客户,而不是让客户等待几个月才能获得光纤干线。
标准化还可以帮助托管设施利用购买力并通过集中资源来减少或消除重复、复制或不必要的支出,从而降低成本。
标准化还可以降低劳动力成本:像统一机柜组装一样简单的工作可以减少工人在部署和维护上必须花费的时间。
为需求趋高做好准备
Belden与托管业主密切合作,利用我们丰富的经验帮助他们评估所有选择,以便他们能够更快、更好地为客户提供服务。
- 是否应该为光纤主干网投资单模?这项投资会给您带来什么?
- 您真的需要在围笼里装备OM5来满足客户需求吗?
- 应该使用MPO连接器的光纤分支,还是应该深入了解SR4?
无论是在设施、围笼还是数据层级,我们都可以帮助您回答此类问题以及众多其他问题。