节省空间且易于端接的壁挂式铜缆交叉连接
如同有多种多样的数据中心和网络一样,也存在旨在支持各种应用的多种交叉连接。
例如,交叉连接可用于连接:
- 机笼、机架、机柜或套件
- 同一设施内的两个生态系统(各有独立的数据中心)
- 光纤或ISP提供商到数据中心
- 同一地理区域内的两个生态系统
由于交叉连接创建了直接的有线连接,因此可以减少网络延迟,增进可靠性和正常运行时间,并通过降低面向公共网络的风险来提高安全性。
早在2001年,我们就已通过铜缆GigaBIX交叉连接系统奠定了交叉连接的根基。该系统建立在成熟的BIX技术基础上,但其设计符合6类布线要求,可以提供高端接密度且更易于实现移动、添加和更改连接。
数十年后,GigaBIX交叉连接系统仍然拥有业内最佳的的部署性价比。该系统是Belden在交叉连接方面被公认为榜首的原因之一。
随着线缆信号频率的增多,我们继续创建了三种光纤交叉连接解决方案,这些解决方案专为从静态和动态MAC环境到大型光纤密集数据中心的各种环境而设计:
- FiberExpress超高密度(FX UHD)系统
- FX Enterprise Closet X(FX ECX)系统
- DCX系统
既然我们已经了解了这些光纤交叉连接系统,让我们返回原点,重新探讨铜缆交叉连接!
认识REVConnect 10GX壁挂式交叉连接系统
铜缆交叉连接系统为需要移动、添加和更改便利性的高密度安装提供了理想的选择。
我们最新的铜缆交叉连接创新成果REVConnect® 10GX壁挂式交叉连接系统可为此提供支持和更多的优势。
由于该系统采用“定长剪切”管理,因此无需特种跳线。这意味着:
- 您不必担忧备用理线问题。跳线长度将会与您的需求精确相符。
- 跳线库存不再是必要的。这将有助于您减少因维护各种长度的跳线而耗费的相关成本和时间。
- 您可以回收剩余的短段线缆,以实现每个端口高达40%的成本节约。
由于该系统可以安装在墙壁上,因此您将能充分利用免费物业并为活动组件保留宝贵的占用空间。这甚至可以减少所需机架的数量。
因为所有连接都位于同一面墙壁上,对其进行移动、添加和更改变得轻而易举。由于网络设备需要每三到五年升级一次,而且设备密度和外形尺寸不断变化,在壁挂式系统上复制所有设备端口将能确保平稳过渡,并避免布线基础设施叉式升级。
REVConnect耦合器可良好搭配REVConnect 10GX壁挂式交叉连接系统。它们提供了可实现的最佳受控电气性能。由于没有串扰,它们对频道产生的影响几近于无或透明。
REVConnect连接方法
由于REVConnect 10GX壁挂式交叉连接系统是REVConnect连接系统的一部分,因此该交叉连接具备所有其他REVConnect解决方案采用的同一获奖端接方法,这意味着:
- 无需特殊培训或技能即可完成端接。
- 配线架、工作站插座和交叉连接均使用相同的端接技术。
- 单件工具即可完成端接过程的所有步骤,包括线缆制备。
- 消除了打孔和单线压接工序。
- 插孔或插头可被端接到同一线芯接口上,使得现场端接插头可以像插孔一样快速方便地端接。
了解Belden的交叉连接系统
Belden的交叉连接系统设计旨在提高性能、减少延迟并改善流量管理。
如果您对交叉连接的部署地点或方式有任何疑问,或是在为您的环境做出正确选择方面需要指导,我们可以帮助您评估您的选择,甚至为您建议您以前可能未曾考虑的方法。
如果您错过了我们其他的交叉连接系列博客文章,您可以在此找到这些博文:
请确保订阅我们的博客更新,以免错过我们每周分享的实用内容。
相关链接: