工业自动化

物料搬运自动化:不要忽视网络安全

Artjom Bil
物料搬运自动化要求OT和IT既要保持在一起,又要各自分开,从而既能保持界限,又能实现决策数据共享。

 

物料搬运人员操作的效率和成本效益取决于他们用于运输、搬运和储存物料的系统是否经过高效集成。

 

输送系统和传送带、机器人和协作机器人、自动导引车(AGV)、叉车和托盘搬运车等设备之间的无缝协作和自动化不仅可以提高生产力,还可以最大限度地减少停机时间、运营成本和潜在的人为错误。

 

在努力达到这个水平的物料搬运自动化和集成时,需要考虑许多因素,包括:

 

IT-OT融合在物料搬运自动化中的作用

随着物料搬运市场努力通过自动化提高其现有流程的效率,IT-OT融合将在实现这一目标方面发挥关键作用。融合之后,能够支持实时数据访问、更顺畅的操作等。这是帮助物料搬运人员提高效率和生产力的关键步骤。

 

通过将IT系统(数据管理和分析)与OT系统(机器和设备)集成,使数据可以在两个领域之间流畅传输,物料搬运人员不仅能够更好地了解和满足客户的需求,而且还能够简化自己的操作。

 

但是,如果没有支持,实现这种转变可能很困难。有许多障碍需要克服:

  • 优化无法与现代技术和协议集成的遗留系统

  • 使用缺乏强大安全功能的系统,可能使其容易受到威胁

  • 合并团队和数据集,而这些团队和数据集以往都处于分散的孤岛中,具有不同的目标、流程和协议

  • 在IT和OT系统生成的大量数据中,了解最重要的信息

 

通常需要Belden这样的外部机构来帮助OT和IT开展协作,并研究如何最好地连接系统和网络。例如,OT需要IT的帮助来管理连接架构的复杂性,而IT需要OT帮助其驾驭设备和控制系统。

 

IT-OT融合为自动化物料搬运环境所需的工业物联网解决方案奠定了基础。它们为预测性维护、更快更智能的决策和更高的效率提供了先进的传感器、设备和连接。

 

为了支持物料搬运自动化,工业物联网设备通过OPC UA、MQTT、TSN或其可能的组合从现场捕获的数据,必须尽可能透明和标准化。通常还需要集成协议网关,以便不同的系统和设备可以有效通信。这将支持机器和设备联网,以便实时收集和分析数据。

 

优先考虑网络安全以保护仓库和办公室

物料搬运环境自动化的一个非常重要的部分是网络安全解决方案的整体实施,这不仅应被视为技术问题,还应被视为一种思维方式。您不仅需要合适的工具和技术,还需要合适的内部文化——意识敏锐并积极思考的员工。每个人都应该积极参与并了解网络安全的重要性。

 

仓库现场首次与外界连接时,必须实施参数来管理OT对IT以及IT对OT的访问和连接。

 

除了保护IT和OT免受外界影响外,物料搬运网络也需要相互保护。例如,虽然防火墙可以防止未经请求的传入网络流量,但它无法保护OT免受IT或IT的侵害。OT和IT必须既要保持在一起,又要相互分开。

 

以下示例说明了原因:如果办公室工作人员意外与渗透到IT网络的欺诈性电子邮件进行交互,那么OT就会面临这种风险。

 

Belden是您的物料搬运专家

展望未来,这个市场的领导者必须准备好利用物料搬运自动化来提高效率并满足不断变化的客户需求。否则,无效的物料流规划可能导致延误、瓶颈和停机。

 

在实现物料搬运环境的自动化时,联系本行业的专家、了解自身的挑战并知道如何指导您完成数字化转型过程至关重要。我们探讨的不是产品,而是具备以下能力的合作伙伴:

  • 担任顾问并提供建议
  • 了解合规和网络安全标准
  • 规划和创建数字化转型路线图
  • 帮助您安装基础架构
  • 实施维护和更新计划

 

Belden完全集成的解决方案为执行根本原因分析、KPI跟踪和数字化工作流程奠定了基础。建立了合适的连接,仓库就可以更好地为客户服务,优化劳动力并降低运营成本。

 

我们可以帮助您连接仓库中的机器、机器人、人员和流程,让您可以安全地收集、编排和关键性能数据,为采取行动提供指导。

 

了解我们如何支持物料搬运。

 

相关链接: