为历史上最昂贵的大学篮球场提供支持的技术
穆迪中心是历史上最昂贵的大学篮球场。以下是用于吸引粉丝并保持他们参与度的连接技术。
当老化的弗兰克欧文中心(Frank C. Erwin Jr. Center)需要更换时,德克萨斯大学希望新竞技场不仅成为德克萨斯长角牛队男女篮球队的主场,而且还成为德克萨斯州奥斯汀的最新娱乐场馆——世界现场音乐之都。
这意味着该场馆将设计用于举办德克萨斯大学篮球比赛和毕业典礼;奥斯汀社区的大学、社区、高中和其他组织的活动;以及现场娱乐界大腕的表演,如麦当娜、大卫·查普尔、比尔·伯尔、布鲁斯·斯普林斯汀和吉米·巴菲特。
穆迪中心随即成为德克萨斯大学的新场馆。场地的规模,加之采用的技术,使其成为史上最昂贵的大学篮球馆。这个价值37500万美元,设有15,000个座位的体育馆是为音乐和体育而建造的。
穆迪中心旨在吸引人并留住人。粉丝们从到达互动广场的那一刻起,一直享受着身临其境的体验,直到他们到达座位。以下是穆迪中心使用互联技术的几个例子。
无处不在的互联显示器和屏幕
中心悬挂式视频显示系统、带状显示器和选框显示器都旨在从场馆的任何位置为粉丝提供信息和娱乐。
四个中心悬挂的LED显示屏为世界各地的观众带来清晰明了的图像,可变内容分区支持显示整体大幅图像或视频,在某些显示器上支持回放和图形内容“分区”。
在这些中心悬挂的显示屏下方是一个环形显示屏和两个额外的视频显示屏,它们共享更多信息,并为前排观众带来独特的视野。
最后,围绕舞台周边运行的LED灯带显示屏可放大整个场馆的活动信息和图像。
交互式数字艺术
穆迪中心内的一件数字艺术作品采用LED视频技术以及遮光罩、光扩散亚克力和CNC切割面板分层组装。它结合了音频,并使用嵌入墙中的红外摄像头来检测经过或停留在显示屏前的人。
当参观者走过作品时,它可以检测运动并做出相应的反应,为每次互动提供不同的体验。
AI安全检查
为了尽一切可能保护进场人员的健康和安全,AI驱动的传感器会在粉丝到场时对其进行仔细扫描,查找武器和违禁物品——粉丝全程无需走到一边来清空口袋或打开包袋。
这样可以保持人流量的快速移动,防止堵塞入口,减少在安全线上花费的时间,并最大限度地减少场馆前方所需的保安人员数量,以便他们可以根据需要在整个设施中移动。
即取即走的便利
为了帮助加快满足粉丝的匆忙需求,穆迪中心使用自助点餐机,将引入建筑物的销售点系统数量增加了一倍。
然而,除了自助服务之外,这里也是为数不多通过开放式厨房设计提供外带便利的场馆之一。粉丝可以使用露天、冷饮柜和取用爆米花和薯条等食品,他们只需走进去,拿起需要的东西,然后走出去即可,无需排队等候或放下物品去寻找要使用的付款方式。相反,支持AI的摄像头会记录您取用的物品,并在您离开时通过移动设备和应用程序在后端处理付款。
创建可靠的连接
虽然创造终极粉丝体验需要多种类型的技术,但穆迪中心使用的技术有一个共同点:它们都依赖于网络连接。
平衡大型娱乐场馆与篮球场馆的需求需要独特而强大的网络基础设施,以确保粉丝能够享受流畅的现场活动体验。事实证明,在这个最先进的场馆中,访问和网络速度至关重要,可以支持从数字门票和方向标牌到连接社交媒体和购买便利的所有内容。
双10G骨干网为场馆提供信号传输,包括公共Wi-Fi和有线网络,以及整个建筑内的5G和1G交换机,这些全都是Belden通过Digital Electricity™线缆、光纤系统和6A类系统等创新技术提供支持的。
由于球场配备的技术和功能,穆迪中心被Pollstar杂志评为全球最佳新音乐会场地(Best New Concert Venue Worldwide),它被Billboard杂志评为2022年同等规模场馆中全世界收入最高的场馆——尽管它只开放了半年。
了解更多关于Belden如何支持该场馆的关键任务应用的信息。
相关资源: