智能楼宇

新的酒店业技术始于光纤局域网和4类供电

Ron Tellas
随着酒店越来越依赖连接设备,他们将需要灵活、可扩展的网络(如光纤局域网)和高效的电源解决方案(如故障管理电源)。

 

酒店业技术不再是现有宾客设施和体验的附加部分。相反,它已成为提高宾客和员工满意度以及提高收入和简化运营不可或缺的战略组成部分。

 

但给员工和宾客留下深刻印象的不是技术本身,而是它提供的功能。例如,将酒店技术集成到运营流程和工作流程中可以支持从普通日常任务的自动化到个性化宾客互动的所有内容,以获得更好的服务。

 

酒店经营者正在关注这些可能性。根据Oracle Hospitality和Skift的一份报告,超过60%的酒店高管计划在基本的酒店交易中采用完全非接触式的体验,例如入住/退房以及餐饮点单。近74%的出行者表示,他们希望酒店使用AI来分析他们的出行信息——如果这样可以在旅途中提供更好的客户服务的话。

 

光纤网络和4级在酒店展会上展出

这些创新正是2024年10月28-30日在德克萨斯州圣安东尼奥举行的酒店展会将重点关注的内容。Belden和Tellabs将在这项活动中讨论支持新的酒店技术功能所需的完整连接解决方案。

 

在使用光纤的环境中,光纤局域网正在成为一种实用方法,可以摆脱酒店网络的传统功率限制,支持越来越多的人和设备,并实现长距离的端点连接。

 

随着酒店越来越依赖互联设备,他们还需要高效、高性能的电源解决方案。故障管理电源(FMP)系统,也称为4级系统,可以提供数据和电力主干网,满足宾客和员工的连接需求。

 

光纤网络在酒店业中的应用

光纤局域网通过单个基于光纤的网络融合互联网、视频、安全、声音和其他服务。这可以提供几个好处:

  • 减少每隔100米设置一处的电信机柜或交换机节省了空间

  • 消除了与双绞线网络相关的距离限制,使设备可以安装在最有用的地方

  • 通过减少线缆需求和连接数量来降低安装和维护成本

  • 优化能耗,因为这些网络比传统的基于交换机的局域网降低了功耗

酒店可以使用单个光纤局域网来支持从访客Wi-Fi到设施范围内的安全摄像头和智能客房技术的所有功能,而不是管理各个独立而复杂的网络以实现不同的功能。

 

随着酒店不断引入新技术来提升与出行者的互动,光纤网络可以轻松扩展以满足这些新需求,而无需进行昂贵且易造成中断的淘汰和更换升级。

 

光纤局域网适合您的酒店场地吗? 在以下情况下,这些网络通常适用于酒店环境: 

  • 遇到传统LAN的100米距离限制问题
  • 布线空间有限
  • 许多连接的设备需要更多的带宽
  • 各种独立的网络需要融合
  • 您需要更轻松的网络支持和管理

4级在酒店业中的应用

在一个技术已经渗透到酒店业方方面面的时代,可靠的配电至关重要。4级配电非常适合满足行业不断变化的需求。

 

FMP系统在2023年首次被纳入国家电气规范,作为交流电源的安全替代品。

 

4级电路不仅提供了以太网供电(PoE)的安全性和便利性,还可以在数百或数千米的范围内提供近20倍于PoE的功率。

 

该系统通过发射器和接收器监控故障并控制电力输送来限制故障事件期间的可用功率。如果有人在运行过程中触摸暴露的电线或将水溅到电路上,系统会自动立即关闭,使4级系统与2级系统一样安全,甚至更安全,同时提供更多的功率可用性。

 

与2类一样,4类电源可以通过将电源和数据合并在单条线缆中的技术供电。

 

FMP系统允许酒店为各种设备和应用供电,例如照明、暖通空调和室内娱乐,而无需大量重新布线。这降低了电气火灾和其他危害的风险。

 

由于这些系统具有高度适应性,因此在需要增加新技术或更大的空间时,使用FMP对酒店基础设施的升级或扩展很容易完成。

 

准备好体验酒店业技术的未来

酒店业领导者可以在本月的酒店展会上参观Belden和Tellabs,了解有关光纤局域网和4级电源作为补充解决方案的更多信息。2126号展位将是必须参观的目的地,在这里您可以亲眼目睹这些创新如何协同工作,帮助酒店场所创建更加互联、高效和面向未来的酒店。

 

我们的专家还将在该展位回答您的问题,讨论实际用例,并解释如何在您自己的物业中实施这些技术。

 

如果您喜欢在我们的展位上看到的内容,请不要错过我们的科普课程

 

课程信息

标题: 加强酒店设计:先进的网络解决方案和战略合作

日期:2024年10月29日

时间: 下午2:30-2:50(中部时间)

地点:Henry B Gonzalez Convention Center,Satellite Stage(亨利·B·冈萨雷斯会议中心裙楼)

演讲人:

  • Ron Tellas,Belden企业解决方案部高级解决方案架构师
  • Tim Spurgeon,Tellabs企业销售副总裁
  • Jeff Van Horne,UberData Networks首席执行官兼总裁

Belden和Tellabs正在携手合作,帮助您实施能够改变您设施的解决方案。无论是确保宾客能够访问不间断的Wi-Fi,还是使您能够更有效地管理运营,我们都可以帮助您的酒店在竞争激烈、技术驱动的环境中蓬勃发展。

 

 

相关链接: