智能楼宇

汇总您最常阅读的2023篇智能建筑和数据中心博客

Belden

数据中心安全、无线和光纤密度:我们的博客读者今年最感兴趣的几个主题。您读过我们今年最受欢迎的博客吗?请在此处查看!

 


 

对于Belden来说,每年年底都会有一个传统:我们喜欢回顾过去一年中对您来说最重要的博客主题。这有助于我们的内部专家了解您喜欢了解什么,以及他们应该继续基于自身数十年的实际实践经验以及与标准委员会合作,分享哪种类型的知识。

 

去年,关于新型4类系统的博客绝大多数是最受欢迎的。今年,对您来说最重要的主题非常广泛:从光纤端接和线缆梳理到数据中心安全,均有涉及。

 

如果您还没有读过这些博客,那么现在就是了解这些趋势如何影响安装人员、集成人员、顾问、数据中心经理和最终用户的良好时机。

 

了解在2023中排名最高的主题,愉快进行年终阅读!

 

2023年发表的阅读量最高的博客:智能建筑和数据中心

 

1. 在光纤密集型环境中管理端接的最佳方法:DCX系统

本篇博客是关于Belden交叉连接演变的系列博客的最后一篇:从最初的GigaBIX交叉连接到我们的FiberExpress超高密度系统(UHD)、FiberExpress(FX)ECX Enterprise Closet X(ECX)以及我们最近的交叉连接创新成果:DCX系统。这篇博客解释了推动更多光纤连接的趋势,并描述了DCX系统如何通过处理大量光纤连接来支持这一增长,同时确保简便的操作和维护。

 

2. 从外到内的数据中心安全

分层方法是优化数据中心安全性的最佳方式。如果第一层防御被突破,攻击者还必须通过第二层防御。这将使未经授权的人更难进入您的数据中心。如果您想了解有关数据中心安全策略中要考虑的四个安全分层的更多信息,请首先阅读本文。这篇博客还解释了依靠多层控制来实现物理数据中心安全的0个好处。

 

3要不要整理:6 A类布线的线缆梳理

我们的专家经常收到有关线缆梳理的问题,特别是关于6 A类线缆的问题。撰写这篇博客让Belden有机会解释线缆梳理的历史、初衷,及其随着6 A类解决方案的出现而发生的变化。所以,是否应该梳理6 A类线缆?阅读这篇热门博客可以找到答案。

 

4. 应用与布线标准:它们是什么以及如何测试

大多数行业专业人士在考虑标准时,都会考虑布线标准,特别是ANSI/TIA-568。该标准定义了各种应用中双绞线铜缆布线的最低性能要求。但应用标准有时也可以用作指导,例如当您需要将双绞线铜缆的距离延长到超出典型的100 m距离限制时。本博客解释了应用标准和布线标准之间的差异。

 

5. 您准备好迎接专用无线网络时代了吗?

不良的室内移动连接不再被忽视,这就是专用无线网络越来越受欢迎的原因。随着运营商网络上数据消耗的增加,业主选择专用无线网络来节省资金,增强隐私和安全性,并控制自己的带宽分配。阅读这篇博客,详细了解什么是专用无线网络、为什么它们越来越受欢迎以及它们如何改善不良室内移动连接。

 

有史以来阅读量最高的博客:智能建筑和数据中心

这些博客在2023年之前发布,现在一直位居自2012年发布第一篇Belden博客以来的博客阅读量榜首。

 

1. 11种类型的网络解读:VPN、LAN等等

这篇博客又连续一年位居我们有史以来的博客阅读量前列。在我们的年度汇总中排名第1位已经有一段时间了。这篇博客最初发布于2016年,后来更新并纳入新信息,是您了解当今部署的不同类型的网络的指南,包括PAN、LAN、WLAN、CAN、MAN等。

 

2. APC对比UPC:有哪些不同之处?

该博客持续攀升至我们阅读量最高的博客行列,今年排名第2位。此文对比了超物理接触(UPC)与斜面物理接触(APC)单模光纤连接器的差别及其使用场合。这篇文章于2014年作成,并经过更新,以解答关于光纤连接器损耗的常见问题。

 

3. 破译RJ45颜色代码

这篇博客首次在我们的博客阅读量列表中名列前茅!它概述了以太网线缆对的不同颜色(蓝色、橙色、绿色和棕色),并解释了颜色编码的工作原理。如果您想了解RJ 45的内幕消息以及T 568 A和T 568 B布线标准在颜色代码方面的差异,那么请考虑将其当做入门文章。

 

4. 3相电源-为什么它很重要

这篇文章写于10多年前的2013年10月,至今仍是Belden阅读量最高的博客之一。它于2019年更新,以响应读者的要求,纳入有关3相布线和3相星形布线的更多信息。这篇博客还描述了为什么数据中心更频繁地使用3相星形布线。如果您想更好地了解3相电源,这篇博客就很适合入门!

 

5. 5大无线挑战:信号丢失、移动、范围、致密化和多径衰落

随着无线领域发生如此多的事情,以及5G、CBRS、Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E等计划即将到来,本博客提醒读者部署可靠无线网络所涉及的固有挑战。在文中,您将探索从衰减到范围的五大无线挑战,并了解行业如何应对这些挑战。

 

将Belden当做您的教育资源

我们在帮助您简化数字化之旅的同时,还希望让您能够轻松找到有关数据中心和智能建筑的可靠、公正的信息。

 

只要您继续阅读我们的博客,我们就会继续撰写。感谢您分享我们的内容,并通过提出问题、要求反馈和发表想法来与Belden保持联系。如果您有任何主题要在2024年进行讨论,我们将洗耳恭听。您也可以联系我们的专家

 

相关资源: