智能楼宇

支持不同寻常的网络功率、速度和距离的新方法

Ron Tellas
越来越多的设备连接到网络,其中许多设备的速度和功率要求超出了分类布线所支持的范围。了解为什么故障管理电源是需要考虑的新选项。

 

几十年来,平衡的四对双绞线类别布线充分支持了企业网络的需求。

 

但随着当今新兴技术和连接需要的涌现,这些需求正在发生变化。越来越多的系统和设备被连接到企业网络,其中许多系统和设备的速度和功率要求超出了四对类别布线所能承受的范围。

 

速度和功率要求并不是网络连接设备的唯一变化,它们的位置也在发生变化。这些设备可以安装在距离最近的电信机房超过100米的区域。这可能包括位于停车场的安全摄像头、人行天桥上的无线接入点或大型仓库远端的门禁控制设备。

 

过去,我们已经写过在电信机房不在附近的情况下连接这些远程设备的方法。其中一些选项包括:

 

1. 在距离设备100米的范围内新建电信机房

虽然这是一个可能的解决方案,但会很昂贵。是否值得投资连接一两个设备所需的额外设备、布线、电源等?它是否有效利用了您的建筑空间?

 

2. 用光缆代替铜缆

同样,如果您想连接距离电信机房100米范围以外的设备,但光纤比铜缆贵,这就成了一种可能方案。如果您要连接的设备是低速的,例如HVAC和安全应用中使用的控制器和传感器,则不需要光纤来保持设备性能。

 

3. 部署混合线缆替代铜缆

由于混合线缆涉及光纤传输设备,因此它也是此列表中较昂贵的选择之一。当将2类限制电源集成到线缆中以提供光纤传输的数据之外的电力时,这些成本会继续增加。需要仔细规划以确保线缆可以提供足够的电力来支持连接设备的需求。

 

4. 将铜缆链路延长至100米以外

与上面列出的选择不同,这种方法不需要投资额外的设备或占用更多空间。它还消除了更多潜在故障点的引入;但是,ANSI/TIA-568 不支持扩展覆盖范围,因此必须改用应用标准作为指导。

 

使用故障管理电源满足独特的距离和功率需求

除了上面提到的四种选择之外,另一种选择也出现了,它可以在更远的距离上提供电力,它可以与光纤结合使用,形成一条混合线缆。

 

根据2023国家电气规范(NEC)第726条的定义,4类故障管理单元系统(FMPS)不像2类和3类功率限制电路那样限制电源输出。

 

相反,它们会持续监测故障,并在异常情况下控制电源电流输送。通过限制可能进入故障部分的能源量,4类系统降低了触电或火灾的风险。

 

这项技术使4类系统与2类和3类系统一样安全,甚至更安全。因此,4系统可以由安装其他类型的布线(如分类布线或PoE布线)的相同集成商和承包商安装。

 

提供故障管理电源的混合4类线缆越来越多地用于连接分布式天线系统(DAS)和小型蜂窝系统,以及无源光纤局域网和Wi-Fi接入点并为其供电,所有这些系统和设备都具有独特的功率和距离要求,并不总是与分类布线可以提供的内容保持一致。

 

我们最近在《布线安装和维护》杂志上分享了我们对4类作为支持非典型局域网速度、功率和距离的一种方式的见解。除了详细介绍4类技术外,本文还详细介绍了Belden支持的另一种技术,即单对以太网(SPE),作为支持不常见的LAN速度、功率和距离需求的一种选择。阅读整篇文章,详细了解处理长度超过100米的通道距离的选项。

 

 

相关资源: