Belden设定2025年的环境、社会和治理目标
密苏里州圣路易斯 - 全球领先的专业网络解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所股票代码:BDC)宣布揭晓其新的环境、社会和治理(ESG)目标,以及预定将在2025年达成的成就。Belden的2025年ESG目标旨在作为该公司一年前宣布将ESG方法正规化的延续,并履行其为员工、供应商与合作伙伴营造一个相互尊重、多元、安全和环保的工作场所的承诺。
“我们在全公司范围内建立强有力的ESG战略的工作已在我们今天宣布的目标中初见端倪。”人力资源高级副总裁Leah Tate表示,“通过公开申明我们在环境、社会和治理方面所追求的目标,我们庆祝对这些目标的承诺,并对实现这些目标承担责任。我们满怀对未来的憧憬迈出了这一步,而我们将继续成为一家让Belden的员工、投资者、供应商和合作伙伴因身为其中一员而自豪的企业。”
为庆祝这些目标,Belden已在公司网站上更新了ESG部分,概述了帮助制定这些具体目标的战略,并重申了Belden的ESG承诺。此外还包括了有关环境、社会和治理目标的更多详细信息,而Belden计划将在未来几个月内发布更多的数据。
“120多年来,Belden因以负责任和道德的方式开展运营而赢得了声誉,我们衷心希望能够产生积极的影响。”总裁兼首席执行官Roel Vestjens说道,“如今,我们将雄心壮志化为行动,宣布与我们的ESG战略相关的目标,这将为我们如何作为一家公司来运营提供举足轻重的引导,最大限度地降低我们对地球的环境影响,加强我们的文化,关爱我们员工的职业与个人安康,扩展多元化和包容性举措,并确保Belden成为世界上最具道德的公司之一。”
Belden在环境影响、能源使用和排放方面的目标涵盖了几个将会影响该公司运营的领域:
- 在2019财年的基础上,将全球范围1和范围2的总计排放量减少25%
- 基于2019年的用电量,在制造和分销地点增加使用通过特定地点的可再生能源产生的电力
- 基于2019年的用电量,在制造和分销地点提高全局总用电效率
- 实现将至少90%的废物从填埋区转移至制造和分销地点
- 在2021财年的基础上,将包装物中可再生或可回收材料的使用量增加20%
2021年,Belden在增强社会影响力和建设多元、公平和包容的工作场所方面迈出了重大步伐。该公司现已宣布了旨在支持推进这一未来之旅的公开目标:
- 作为实现公司多元、公平和包容工作场所愿景的第一步,为全球各地100%的Belden团队提供无意识偏见培训
- 激励和动员全球60%以上的员工参与公司的安康计划
- 鼓励全球团队成员每年平均参与16小时的社区相关活动
- 让Belden内部培养的人才担任公司前150个职位中75%的职位
- 超过200名专业人员成为Belden的早期职业领导力计划(ECLP)和实习生计划的毕业生
- 员工敬业度调查结果达到其中至少有85%的员工报告他们在Belden获得了发展和成长的机会
- 评估Belden供应链内的负责任采购风险
- 对风险最大的1级直接供应商进行审计
- 动员100%的冲突矿物供应商参加
Belden还设立了治理目标,重点关注其对道德商业实践的承诺:
- 被认可为全球最具道德的企业之一
- 100%的全球非生产团队成员都能了解行为准则
请访问Belden ESG网站,了解有关Belden的2025年ESG目标的更多信息,以及该公司致力于实现这些目标的最新进展情况。
关于Belden
Belden Inc.提供全面的产品组合,旨在满足工业和企业市场的关键任务网络基础设施需求。Belden身处全球向互联世界转型的中心,其创新的解决方案旨在为当今应用所需的快速增长的数据、音频和视频,提供可靠和安全的传输。公司成立于1902年,总部位于圣路易斯,并在北美、欧洲、非洲和亚洲拥有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站www.belden.com;您也可以在Facebook、LinkedIn和Twitter上关注我们。
Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。
Rachael Matthews
通信总监
317.379.7979
rachael.matthews@belden.com