福赛斯县学校通过Belden满足日益增长的在线访问需求
佐治亚州福赛斯的福赛斯县学校有48,000多名学生和5,000多名员工。作为美国发展最快的社区之一,福赛斯的课堂吸引了来自世界各地的积极向上的学生。
该县的技术服务部门负责部署技术,旨在提高生产力,鼓励学习领导力和扩大资源的获取。为了实现其使命,该团队要支持:
- 27,000台学生Chromebook
- 5,000台教师笔记本电脑
- 57,000台个人设备
- 360个实体和虚拟服务器
- 4,474个无线接入点
- 1,300台网络交换机
挑战与要求
为了支持未来的学习,该县优先升级其布线基础设施、交换机和无线接入点 (WAP) 以支持智能教室。
“县里明白为未来设计教室的重要性,并认清了我们的无线覆盖不能有漏洞或缺口这一事实。我们在教室里安装了更多的线缆,以创造性更好的无线性能,我们现在就可以拉电缆,并且可以使用20年或更长时间。” -Tim Fleming,福赛斯县学校技术服务部主任
由于对无线网络需求的快速增长,该地区需要一个更强大的无线网络。出于性能改进和冗余的目的,新设计将在每个教室中包括两个分支,并在逻辑上绑定成对,以向每个WAP提供2 Gbps的总量。
该地区正在寻求一种有保证的解决方案,该解决方案将经过全面的测试和认证,可以根据他们的需求进行扩展,满足他们的预算并支持轻松安装。
此外,为了满足该县的学生测试期,该项目必须提前很长时间开始。如果没有正确的布线解决方案和安装人员,这样大型安装项目的物流可能会很困难。线缆和连接产品必须大量供应,并且需要经过认证的安装人员在调度限制内工作,并在周末或晚上拉线缆。
解决方案
Belden 10GXS 6类线缆用于在整个学区的每个教室中建立两个分支。为了实现冗余,拉出两根线缆,确保在其中一根出现故障时保留备用交换机。TechOptics是经过认证的安装商,接受过培训,可以在创纪录的时间内快速高效地拉完大约40所学校的线缆。
对于5e类至6A类连接,该团队使用Belden的REVConnect连接系统来加快安装、减少返工和重新测试并避免现场故障。安装了与该地区的标签方案相匹配的颜色编码电缆,以区分无线电缆和电缆分支。将来,REVConnect将提供更简单的方法来解决包括简单分支维修在内的问题,从而节省地区技术人员的时间。
Belden配线架和电线也在整个重新布线项目中使用。通过使用PoE交换机,取消了电话和无线接入点的PoE供电器,节省了安装费用。
结果
福赛斯县地区拥有支持两个10G网络的布线基础设施,这些网络连接到每所学校。
"在任何一天,86,000台单独设备可访问我们的无线网络。我们还消除了与教室里有限的计算机数量有关的任何担忧。现在没有任何限制,每个人都可以访问。有了这些系统,我们将专注于未来的建设。" - Tim Fleming,福赛斯县学校技术服务部主任
随着教室接待人数的增加,该地区将准备好进行应对。即使有5G、7G或10G接入点,布线基础设施仍将继续运行,不会出现问题。通过REVConnect,该区可以满足自身的变化需求,并随着时间的推移继续节省费用。