工业自动化
通过HMI镜像缓解工作场所的劳动力短缺挑战
02.21.2023
“大辞职”浪潮加上劳动力老龄化,给一些制造业公司带来了挑战,使正常运行时间和机器可用性成为问题。
Belden的Pete Kneski和Matthew Wopata在2022年底举办的Pack Expo包装展会登上讲台,探讨企业如何克服劳动力短缺对生产造成的影响。彩蛋:您可以在HMI镜像基础设施上构建,从而获得更多的优势。
HMI镜像需要工厂经理对机器的远程可视性,无论其位于本地的控制室还是数百英里之外。此种HMI镜像有助于简化实时故障排除,并为新入职的工厂操作人员提供宝贵的培训机会。
HMI的虚拟网络连接(VNC)服务器为该监控提供支持。然后,具有WAN连接的边缘网关可以获取HMI中的数据并将其传输到云基础设施。这使得工厂经理可以将一切可视化,如同面对HMI一样。
好处还不止于此。一旦该基础设施就位,就可以实现其他目标,特别是通过边缘应用编排。集中式编排平台可以托管和部署容器化应用(如涉及虚拟HMI和数据摄取的应用)至边缘设备。
观看Belden的Pack Expo包装展会演示以了解:
- 如何部署HMI镜像技术
- 此项技术的应用领域
- 边缘数据摄取应用所需获得的四个关键特性
- 采用此项技术的四个主要障碍
相关链接